IntelliTeam SG智能配电网络重构系统
使用IntelliTeam SG智能配电网络重构系统,无论多复杂的系统都可实现自动化
IntelliTeam软件将对等通信与分布式智能结合使用,可追踪系统状况,以快速启动服务恢复
IntelliTeam SG是一款经过现场验证的通用型智能电网解决方案,可在发生故障后自动重新配置配电系统,并快速向未受故障影响的馈线段恢复服务。这款解决方案可使用来自任何备用电源(传统、风力、分布式能源. . . 甚或电池)的可用过剩容量在几秒钟内向无故障线路段恢复服务,绝不会使系统的任何部分超负荷。IntelliTeam SG可极大减少“用户停电时间”(CMI),显著提升您的可靠性评级。
IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统可在发生故障后自动重新配置配电系统,并快速向未受故障影响的支线段恢复服务。该系统虽然完全兼容SCADA,但无需任何SCADA控制或集中监控。可根据实时负载数据在本地作出决策。IntelliTeam SG系统支持几乎所有规模的复杂系统,可接纳来自多个电源的连接点。线路负载允许多少开关组,它就能够处理多少开关组。
IntelliTeam SG系统具备多种重要特点,例如:
- IntelliTeam®设计软件:可简化系统配置,并将设置传送给全部线路组成员
- 快速自愈:可在几秒钟内隔离故障线路段,并向无故障线路段恢复服务。
- 恢复后负载管理:保护重新配置的系统,以免负载超出系统容量
- 内置编程逻辑:只需配置设置即可
- 多个阻断点:可防止在工作人员作业时出现自动操作
此外:
- 控制器数量无限制
- 可用于放射状电路、环状电路或二者的组合电路
- 只需极少工作量即可完成从简单电路到完整配电系统的扩展
- 恢复容量是基于实时负载设定的,因此,电路可处理更高的负载
- 完全支持SCADA,包括由主站点覆盖自动功能
- 不会出现单点通信故障
- 电压恢复时自动返回至常态
- 支持分布式发电
- 能够隔离单相故障并在其周围进行恢复
IntelliTeam SG系统易于设置和应用。施恩禧可帮助您在系统内的IntelliTeam SG系统软件部署方面快速跟上进度。此外,我们的专家也可以为您处理部署事宜。无论如何,IntelliTeam SG系统都能确保您最大程度地减少CMI,为您节省成本,并优化您的系统性能。
IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统具备高级控制器、网络通信和分布式智能功能,可以快速隔离故障,并尽可能将服务恢复至最大负载。
内置IntelliTeam系统软件的独特逻辑。该逻辑已经过广泛测试,可确保应用万无一失。IntelliTeam SG系统专为满足线路工程队和操作人员的需求而设计。施恩禧的IntelliTeam SG系统首席软件架构师早年曾供职于一家由投资方所有的大型公用事业公司,是一名熟练的线路工,因此深谙工作环境安全和控制方面的需求。操作人员在线路上作业时,IntelliTeam SG系统的所有自动操作都可暂停。
模块化方法
IntelliTeam SG系统的基础模块是"线路组"——由最多八个自动控制开关/故障中断装置围绕起来的线路段。电流、电压、负载数据等相关信息在线路组之间传输。IntelliTeam SG系统软件可确保系统在电路恢复过程中不会过负荷。
在电路负载限制范围内,IntelliTeam SG系统可让几乎任何规模的系统实现自动化。
配置系统
IntelliTeam SG智能配电网络重构系统使用集成在开关/故障中断装置内的传感器监控实时电压和电流。经过配置,每个装置都清楚设定了其在系统中的正常角色、名称(DNP地址)和其他关键设置,例如:
- 最大容量:装置允许承载的负载量
- 正常开关功能:装置在线路组中的角色
- 电源优先级:在所有其他因素均相等的情况下所偏好的线路组电源(如适用)
SCADA
虽然IntelliTeam SG系统不需要SCADA主站点即可运行,但它能够完全支持主控制器。您可以使用SCADA控制IntelliTeam SG系统何时启用及何时停用。线路组的信息回流到主站点所提供的丰富信息可供工程、规划和操作人员用于强化系统性能。
故障隔离
通过使用从开关/断路器处测得的电压和电流以及配置设置,IntelliTeam SG系统可确定系统内任何出现故障的位置。通过开启开关/断路器和源端保护装置,受影响线路组发生的故障可被自动隔离。
恢复
故障被隔离后,IntelliTeam SG系统会寻找所有可使用的电源,尽快向尽可能多的线路组恢复服务。IntelliTeam SG系统可管理几乎任意数量的备用电源和负载。
在关闭开关/断路器以恢复服务之前,系统会向备用电源的当前实时负载增加断电区段的故障前负载,从而自动验证备用电源是否超负荷。一般几秒钟内就能完成恢复。
返回常态
在解决了故障发生的原因、修复了损坏部件,且SCADA调度员或现场工作人员已关闭了故障线路段的电源开启开关/断路器之后,IntelliTeam SG系统会向线路组发出将电路恢复至正常配置的信号。可选择开路传输返回或闭路传输返回。
IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统可与众多施恩禧架空与电缆开关及保护设备配合工作,包括:
IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统并非只能配合施恩禧产品使用。借助IntelliNode接口模块,用户可对IntelliTeam SG系统的互操作性进行扩展,以通过其他厂家生产的传统重合器和开关装置将其应用于一系列全新和现有DNP 3.0兼容智能电子装置,包括:
- SEL 351-R1、351-R2和351-S过流继电器
- SEL 651和651RA重合器控制器
- SEL 751 and 751A馈线保护继电器
- Nu-Lec CAPM-5重合器控制器
- Cooper Form 6重合器控制器
- GE F60型馈线管理继电器
- ABB Ref 550保护继电器
- ABB DPU2000R型继电器(2005年之后)
IntelliNode接口模块使变电站断路器可被用作IntelliTeamSG智能配电网络重构系统的一部分,有助于进一步将停电的影响降至最低。它可与断路器的微处理器继电器连接,针对继电器作出的故障中断决策提供完整的线路组成员逻辑与通信功能。
变电站母线失压后,该模块可立即让IntelliTeam SG系统逻辑向变电站断路器和第一个负荷开关/断路器装置之间的线路段恢复供电。如有需要,该通用接口模块还可以额外进行重合,同时仍可向所有无故障线路段恢复供电。
IntelliNode接口模块会与其他线路组成员交换信息,并轮询继电器的状态和模拟数据。发生故障或停电时,该模块可向断路器提供接口并启动断路器,从而尽可能恢复最多的馈线段。
还可能适用于其他智能电子装置。详情请联系您的施恩禧代表。
IntelliNode接口模块提供机架安装式型号[19英寸(483毫米)宽,三层高],以及面板安装式型号(适用于大部分继电器机柜)。模块通过DB-9连接器与继电器通信。警报和线路组状态等数据显示在双行显示器上。使用触感反馈薄膜开关即可轻松滚动显示IntelliTeam SG系统信息。
编程、设定点和记录数据均存储在永久非易失性内存中。晶体控制时钟可准确记录数据的时间戳。IntelliNode接口模块带有用于线路组通信和继电器通信的端口,以及一个用于本地监控与配置的DB-9面板连接器。只需易用的人性化IntelliLink®启动软件连接个人计算机,然后更改设定点或上传记录数据即可。