IntelliTeam® CNMS通信网络管理系统
适用于SpeedNet™无线通信网络和SpeedNet™ SDR软件定义无线电
对智能电网通信网络进行基于浏览器的直观监测和管理
随着网络化电网设备数量的增多,管理网络通信也越来越困难。施恩禧的IntelliTeam CNMS通信网络管理系统专为满足电力事业设施的专门要求而设计,它可简化对支持SCADA和配电自动化系统应用的施恩禧SpeedNet无线通信网络和SpeedNet SDR软件定义无线电网络的监测与管理。
IntelliTeam CNMS能通过浏览器界面为电力设施提供网络配置和性能综合视图。授权用户可在各种规模的无线电网络上监测近乎实时的数据和存档数据。用户可从任何地点访问IntelliTeam CNMS通信网络管理系统,从而管理单台无线电并执行配置更改、数据备份、和远程固件升级等操作。
IntelliTeam CNMS使用简便。其特点包括:
- 为人所熟知的基于浏览器的界面,设有直观化导航
- 多个用户可同时访问
- 表格配置和性能数据
- Google Maps™和Google Earth™集成
- 用颜色编码的警报和射频链路
- 可由用户配置的过滤器和报告
网络可视化

基于GIS的部署视图可将交互式无线通信网络地图覆盖于Google地图™界面之上。点击该视图中的特定无线电即可访问其功能。您可按照地图或卫星视图查看网络拓扑结构。通过部署视图可以查看街景,但此时不会显示无线电的位置。
IntelliTeam CNMS通信管理系统:
- 显示无线电之间的链路,并根据链路质量用颜色编码
- 识别有活跃警报的无线电,并根据严重性用颜色编码
- 可导出至Google地球™供离线分析之用
配置管理

借助IntelliTeam CNMS通信管理系统软件,您可以轻松监视和更改无线电配置设置。此外还能轻松识别无线电配置中的偏差。
配置管理器:
- 显示SpeedNet无线通信网络和SpeedNet SDR软件定义无线电的无线电配置设置
- 支持编辑SpeedNet无线通信网络的无线电配置设置
- 支持SpeedNet无线通信网络定时固件升级
性能管理

借助IntelliTeam CNMS通信管理系统软件,您可轻松收集并分析关键无线电性能统计数据,从而识别当前存在的问题或即将发生的问题。
性能管理器:
- 支持配置数据收集和报告计划
- 以互动式表格和图形界面的形式条理清晰地展示无线电数据,便于监视和分析
- 根据各个无线电、小组或整个网络的性能生成综合报告
故障管理

将系统性能与用户设定的阈值比较,并发现异常网络和服务器操作。
警报管理器:
- 性能指标出现偏差时触发警报
- 生成按时间顺序反向排列的警报和事件清单
- 无法修复网络或无线电故障,但可以支持用户采取纠正措施
安全管理

IntelliTeam CNMS通信管理系统具有深度安全管理功能。
安全管理器:
- 为个人用户和用户群组提供验证、授权与权限管理
- 可与Microsoft® Active Directory配合使用,实现集中化网络安全管理
Loading...