Energia perfeita e confiável é sempre um objetivo. No entanto, há desafios inevitáveis que não podem ser evitados. Especialmente quando se trata de clima extremo (como furacões, tornados e nevascas), a questão não é se ocorrerá uma interrupção de serviço, mas se o sistema conseguirá se recuperar rapidamente.
Os impactos desses dias de “céu preto” não param depois dessas tempestades. Se a restauração exigir reparos demorados e generalizados, as equipes poderão rapidamente chegar à beira do cansaço por trabalharem sem parar. As economias locais são paralisadas à medida em que empresas não conseguem operar sem energia, e a inquietação toma conta das comunidades deixadas sem as conveniências do dia a dia ou, ao longo do tempo, sem acesso a necessidades como água limpa.
Com a prevalência do clima extremo em ascensão, a resiliência não é mais uma aspiração para amanhã mas um teste de hoje. Seu sistema está pronto para o desafio?
Impacto
Recursos
Estrutura estatal de resiliência energética
Saiba maisRumo a um sistema de distribuição resiliente
Saiba maisBenefícios do aumento da resiliência da rede para interrupções devido ao mau tempo
Saiba maisGrowing Customer Demands
Soluções em destaque
Os produtos da S&C contam com resiliência avançada que pode recuperar automaticamente sua rede para mitigar um trabalho que pode ser evitado, minimizar os danos ao seu sistema e restaurar rapidamente a energia para seus clientes. Nossas soluções de smart grid podem diferenciar faltas temporárias de permanentes, redirecionar a energia de fontes alternativas diante de interrupção e automatizar as decisões para que sua equipe possa se concentrar no trabalho crítico de restauração. Elas podem até manter as áreas da rede ativadas quando o restante não estiver.
Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II
Essa solução de smart grid faz “piscar” apenas as laterais afetadas, eliminando as interrupções momentâneas para os clientes do alimentador principal e mantendo mais clientes satisfeitos.
Saiba maisInterruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®
Com um uso 95% menor energia para testar as faltas, em comparação aos religadores convencionais, este dispositivo reduz o estresse do seu sistema e usa tecnologia inteligente para isolar as faltas.
Saiba maisSistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG
Esse software agrupa dispositivos em “equipes”, que avaliam a situação ao redor delas e tomam decisões no nível da equipe enquanto usam o conhecimento por todo o sistema.
Saiba maisPainel de Distribuição Subterrânea Vista® e Painel de Distribuição Subterrânea Vista® SD
Com uma restauração de faltas rápida, essa solução versátil economiza tempo, dinheiro e espaço, enquanto aumenta a resiliência.
Saiba maisServiços
S&C está a apenas um telefonema de distância, 24 horas por dia, sete dias por semana, para o fornecimento de assistência especializada para atender a todas as suas necessidades.
Saiba maisMicrorredes
Até mesmo nas condições mais severas, uma microrrede avançada pode “isolar” uma área e manter as luzes dos clientes acesas, mesmo quando a rede principal não conseguir fazer isso.
Saiba maisEstudos de caso
Exemplos de soluções da S&C que ajudam a manter as luzes acesas:
Um esforço abrangente desafia o status quo da confiabilidade de energia
Leia o estudo de caso completoCom a tecnologia autorrecuperável da S&C, a ENMAX economiza mais de 30 milhões de minutos - clientes
Leia o estudo de caso por inteiroRede da concessionária municipal apresenta melhora de até 50% com a tecnologia de autorrecomposição
Leia o estudo de caso por inteiroUniversidade implementa sistema Smart Grid para minimizar interrupções de energia
Leia o estudo de caso por inteiroS&C constrói para a Ameren uma microrrede para estudar casos de uso de distribuição
Leia o estudo de caso por inteiroPrimeiro sistema de armazenamento de energia do Canadá isola cidade remota durante interrupções
Leia o estudo de caso por inteiroGerenciamento de ativos da S&C ajuda concessionária de abastecimento de água a evitar interrupções onerosas
Leia o estudo de caso por inteiro