Gerenciamento de ativos
Equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são projetados para fornecer energia segura, eficiente e confiável quando sua manutenção é feita de forma adequada. Mas anos de uso contínuo e exposição a elementos podem afetar negativamente a confiabilidade do equipamento, o que pode resultar em falhas de serviço inesperadas e perdas financeiras decorrentes.
A S&C oferece programas de gerenciamento de ativos para geração de energia eólica e solar, data centers, concessionárias, instalações governamentais, universidades e outros importantes usuários de energia. Esses serviços refletem os anos de experiência da S&C com equipamentos elétricos de média e alta tensão e nossa comprovada abordagem sistemática de manutenção.
Um programa de gerenciamento de ativos da S&C irá reduzir o risco de falta e aumentar a vida útil de seu equipamento, além de minimizar a ocorrência de custosas interrupções não planejadas. Nossa ampla gama de serviços de gerenciamento de ativos permite à S&C ser o seu único recurso para gerenciamento, monitoramento e manutenção de seus ativos críticos.
Para maximizar a vida útil do seu equipamento de geração, transmissão, distribuição de eletricidade, é preciso encontrar o equilíbrio certo entre manutenção preventiva e monitoramento baseado em condições. O excesso de ambos resulta em custos altos e a insuficiência pode forçar uma resposta emergencial quando surgem problemas nos equipamentos.
A abordagem da S&C para o gerenciamento de ativos se concentra em oferecer o equilíbrio ideal de serviços – um programa de gerenciamento de ativos que atinja o seu "estado de manutenção ideal", garantindo alta confiabilidade e baixo custo.
O centro de suporte e monitoramento global (GSM) da S&C garante monitoramento e suporte baseados em condições 24 horas por dia, 7 por semana, de seus bens, garantindo que os equipamentos estejam funcionando de acordo com as especificações de fabricação e engenharia. Composto por peritos técnicos da S&C, nosso Centro de GSM está protegido por segurança física e cibernética para garantir a privacidade das informações de nossos clientes.
Quando o equipamento começa a funcionar fora das tolerâncias pré-definidas, a S&C pode rapidamente reconhecer, comunicar e começar a resolver os problemas dos nossos clientes. O Centro de GSM está ligado ao nosso call center de suporte de pós-venda, o que ajuda os clientes a solucionar problemas com equipamentos após o comissionamento.
Imagine que o seu equipamento de energia mais importante seja capaz de mostrar o sinal de "verificar motor". Com os serviços de monitoramento remotos da S&C, é isso que acontece. Podemos reagir proativamente a problemas em equipamentos tão logo eles surjam. Usando sensores pré-instalados ou implantados para coletar informações em tempo real sobre equipamentos críticos, a S&C pode monitorar equipamentos de energia 24 horas por dia a partir de nosso Centro de Suporte & Monitoramento Global (GSM).
No caso de as condições estarem fora dos parâmetros normais, será enviado um alerta para o nosso especialista técnico local, que irá trabalhar com o proprietário do equipamento para resolver o problema. Utilizar esse serviço pode ajudá-lo a garantir a confiabilidade do sistema de energia, compreender o ciclo de vida útil completo de funcionamento do equipamento e até mesmo prolongar a vida útil do equipamento.
Com o serviço de monitoramento baseado em condições CBM PureWave® da S&C, podemos monitorar nossa família PureWave® de produtos de qualidade de energia, utilizados mundialmente em usinas de energia renovável e instalações como data centers, fábricas e hospitais. A S&C também pode monitorar os produtos de automação e comunicação, bem como produtos não fabricados pela S&C, como transformadores de energia e disjuntores.
A S&C oferece serviços de gerenciamento de ativos para equipamentos críticos de subestação. A lista abaixo mostra alguns dos principais tipos de equipamentos que a S&C pode monitorar e exemplos de métricas que usamos para avaliar o seu estado.
- Transformadores
- Análise de gases dissolvidos (DGA)
- Descarga parcial de buchas
- Disjuntores
- Pressão e temperatura do gás
- Descarga parcial de buchas
- Operações de abrir/fechar
- PureWave® DSTATCOM
- Energia real e reativa
- Tensões e correntes do sistema
- Disponibilidade de sistema e inversor
- Sistemas UPS PureWave®
- Disponibilidade de sistema
- Ciclos de funcionamento
A S&C pode realizar a manutenção preventiva de seus ativos para garantir que eles continuem a funcionar corretamente. Além de limpezas, lubrificações e ajustes de rotina, nossos especialistas em serviço de campo avaliarão as condições dos equipamentos, substituirão peças desgastadas e implementarão todos os tipos de melhorias. Os programas de manutenção de rotina são uma parte crítica da abordagem equilibrada de gerenciamento de ativos da S&C.
Os programas de manutenção de rotina podem ser implementados para funcionamento semanal, mensal, anual ou bianual. Os serviços oferecidos incluem:
- Inspeção
- Geração de imagens infravermelhas
- Serviços de limpeza com CO2
- Reparos
- Testes
- Solução de problemas no local
- Relatórios com fotos sobre condições de equipamentos
- Instalação de peças
A S&C vai garantir que seus ativos não sejam apenas bem cuidados, mas otimizados para desempenho de pico e uso a longo prazo. Podemos combinar vários serviços de gerenciamento de ativos para personalizar uma estratégia de otimização de ativos para o seu equipamento e as suas necessidades.
Desenvolver um plano de ação para otimizar o seu equipamento atual e abordar suas necessidades futuras é essencial para reduzir o risco de interrupção do serviço e aumentar a vida útil do equipamento.
Energias renováveis
Com mais de 5 GW de experiência em recursos renováveis, a S&C garantirá que a sua instalação de geração de recursos renováveis alcance e mantenha o máximo em desempenho e rentabilidade.Somos especializados no gerenciamento de ativos renováveis, de turbinas a transformadores, e podemos ser o único recurso para todas as suas necessidades de gerenciamento de ativos. As plantas de recursos renováveis de nossos clientes sofrem menos interrupções e fornecem mais energia confiável e limpa para a rede.
Principais usuários de energia
Quanto custa quando acaba a energia? Para hospitais, data centers, instalações governamentais e outros importantes usuários de energia no mundo inteiro, a resposta é, muitas vezes, "demais". É por isso que importantes usuários de energia procuram a S&C para adquirir os sistemas altamente confiáveis necessários para atender aos seus requisitos de confiabilidade de energia. Para garantir que esses sistemas continuem a funcionar no futuro, os programas de gerenciamento de ativos da S&C garantem ao cliente que a energia não vai faltar.
Concessionárias
Há mais de 100 anos, as concessionárias de energia confiam na S&C para ajudá-las a atingir suas metas de sistemas de energia. O compromisso da S&C de estar ao lado dos clientes se estende para além do comissionamento até o ciclo de vida completo de nossos produtos. Quer se trate de reagir a eventos imprevistos ou fornecer recursos adicionais, os serviços de gerenciamento de ativos da S&C oferecem o equilíbrio ideal de recursos para garantir que os equipamentos críticos de energia sejam bem cuidados pelo menor custo.