Contato Back to Top

À medida que a rede muda, a necessidade de soluções de energia resilientes e sustentáveis se torna ainda mais importante, e as microrredes são uma ferramenta para as concessionárias, bem como para empresas comerciais e industriais, para atender aos novos desafios e requisitos de rede. Embora muitas vezes seja tentador para as empresas cortarem os custos e colocarem de lado os controles de qualidade das microrredes, fazer isso é algo arriscado. Sem o sistema de controle certo, sua microrrede poderia ser apenas uma coleção de equipamentos caros que não funcionariam bem juntos ou que seriam facilmente vítimas de hackers.

Um sistema de controle robusto é essencial para a operação de microrredes avançadas. Simplificando a complexidade inerente de uma microrrede, o Sistema para Controle de Microrredes GridMaster integra-se e comunica-se facilmente com uma série de ativos de energia diferentes. O sistema sofisticado está incorporado com um protocolo de segurança cibernética de nível militar para mitigar a crescente ameaça de ataques cibernéticos. Ele oferece uma interface de usuário intuitiva e a flexibilidade para dimensionar de acordo com as mudanças nas suas necessidades.

Benefícios

Otimiza o desempenho e maximiza a resiliência

Saiba mais

Segurança cibernética incorporada de nível militar

Saiba mais

Fácil de usar e escalável

Saiba mais

Visão geral

Por que escolher o Sistema para Controle de Microrredes GridMaster em vez de seus concorrentes?

Sistema de Controle de Microrrede GridMaster e Comparação de Tecnologia de Controle do Concorrente

Learn How

Estudos de caso

Microrrede da Ameren

Apresentação de 16 casos de uso de microrredes em larga escala

Leia o estudo de caso completo

North Bay Hydro

Microrrede fornece hub de resiliência com energia sustentável para a comunidade

Leia o estudo de caso completo

Despacho econômico

O controlador GridMaster oferece capacidades de despacho econômico através de uma interface fácil de usar. Em locais com altas tarifas de eletricidade ou com incentivos para concessionárias, o GridMaster pode controlar os ativos da rede para fornecer receita contínua e menores custos gerais de ciclo de vida do sistema.

O despacho econômico compara o custo de compra de eletricidade de todos os recursos, incluindo o sistema da concessionária e todos os DERs da microrrede local. Esses custos são usados para determinar como despachar cada recurso. Para os custos de eletricidade, são considerados os custos de energia e de demanda de pico, juntamente com qualquer variação sazonal e de tempo de uso. O algoritmo de despacho econômico leva em conta qualquer combinação razoável de tempo de uso, tarifas de bloco e variações sazonais nos custos de eletricidade e de combustível. O sistema de controle de microrrede GridMaster fornece uma interface intuitiva para entrada e edição desses parâmetros.

Interface do controlador GridMaster - Atualizar taxa da concessionária
Interface do controlador GridMaster - Atualizar períodos de tempo de uso da taxa da concessionária

As rotinas de despacho econômico do GridMaster levam em conta várias possibilidades diferentes de economia de custos:

  • Redução de demanda é usada em instalações onde a instalação está sujeita a custos de alta demanda. Algoritmos adaptativos consultam o histórico recente de uso de energia para determinar os limites de uso de eletricidade para o despacho de fontes locais.

  • Arbitragem de energia é usada quando existe armazenamento de energia disponível juntamente com diferenças favoráveis de preço por tempo de uso em eletricidade. O GridMaster armazena energia em tempos de baixos preços de energia e depois usa essa energia par desviar o uso da energia da rede quando os preços são altos.

  • O despacho “Spark-spread” pode ocorrer quando o custo de acionar e operar um gerador é menor do que o custo de compra de quantidade equivalente de energia. Essa estratégia é geralmente usada quando o preço do combustível (por exemplo, gás natural) é baixo e o preço da energia é alto. Em instalações com preços de eletricidade por tempo de uso, o despacho "spark-spread" pode reduzir os custos de energia durante períodos de pico.

Em todos os casos, os custos de manutenção e operação do equipamento são levados em conta na decisão de operar uma fonte de energia. Uma página de economias de fácil leitura exibe em tempo real quando você economizou, no período atual de cobrança e no anterior, bem como desde o início do ano.

Interface do controlador GridMaster - economia estimada

Construção

GridMaster Construction

Detalhes do produto

Loading...

Fale conosco para saber mais.

Contato