S&C Electric Company revela nova solução moderna para interrupções na extremidade da rede

Nova inovação leva o teste de falha para a extremidade da rede e reduz as interrupções de serviço desnecessárias

CHICAGO, 24 de janeiro de 2022 – A S&C Electric Company, uma importante inovadora das redes elétricas que aprimora a confiabilidade e o fornecimento de eletricidade em todo o mundo, anuncia a mais recente inovação, o Interruptor com Rearme Automático VacuFuse® II, a mais recente solução lateral para proteção da extremidade da rede. O interruptor VacuFuse II leva o teste de faltas para a extremidade da rede e reduz as interrupções de serviço incômodas, garantindo maior confiabilidade para os clientes e menos despachos de equipes para as concessionárias.

À medida que as tempestades se tornam mais severas, e que mais pessoas trabalham em casa, os problemas na extremidade da rede estão tendo maior impacto do que nunca. Essas áreas são normalmente protegidas por fusíveis aéreos de transformadores de distribuição, que operam independentemente de uma falta ser temporária ou permanente. Quando até 70 por cento dessas faltas são causadas por problemas incômodos, como vida selvagem ou folhagem, os fusíveis dos transformadores de distribuição aéreos causam longas interrupções de serviço de energia que podem ser evitadas.

O novo interruptor VacuFuse II da S&C testa se as faltas são temporárias e, nesse caso, restaura automaticamente a energia. Como os problemas na extremidade da rede tendem a se agrupar em bolsões, esse dispositivo de proteção avançado pode visar pontos problemáticos na rede. As concessionárias não apenas podem reduzir seus custos de manutenção com esta nova solução, mas também podem manter alta a satisfação do cliente e atender às suas expectativas de uma rede moderna e confiável.

“Ao longo de nossa história de 110 anos, a inovação tem sido a base da S&C Electric Company”, disse Anders Sjoelin, presidente e CEO da S&C Electric Company. “Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para entender seus desafios e desenvolver soluções para aplicações do mundo real. À medida que as concessionárias enfrentam uma grande transformação de energia, elas estão procurando maneiras de modernizar e melhorar a confiabilidade e a resiliência em todas as partes da rede. O Interruptor com Rearme Automático VacuFuse® II é o exemplo mais recente de como colaboramos com os clientes para resolver os desafios do setor e criamos uma solução inovadora e fácil de usar que lida com interrupções na extremidade da rede.

O Interruptor com Rearme Automático VacuFuse II traz uma variedade de benefícios para os clientes de serviços públicos:

• Melhora a satisfação do cliente: Destina-se a áreas propensas a interrupções na rede e ajuda a atender Clientes com Múltiplas Interrupções (CEMI)
• Reduz os custos de O&M: Reduz os custos de O&M mitigando os 70 por cento de interrupções de serviços causados por operações de fusíveis acima de transformadores de distribuição aéreos
• Gera confiabilidade e resiliência: Fornece proteção avançada para atender às crescentes expectativas dos clientes e permite uma restauração mais rápida em todo o sistema durante condições climáticas adversas

O Interruptor com Rearme Automático VacuFuse II funciona com transformadores de distribuição aéreos de 7.2 kV a 12.5 kV, e está disponível em tamanhos compatíveis com chaves fusíveis de 15 kV e 25 kV para acomodar a maioria dos sistemas de derivação. Com apenas 6 quilos, o interruptor VacuFuse II é fácil de instalar e é configurado de fábrica antes do envio com curvas padrão (ou seja, K, KS, T), curvas personalizáveis ou novas curvas específicas para transformador da S&C.

Especialista

S&C Electric Company

Data de Publicação

janeiro 24, 2022