Um futuro sem interrupções de serviço está mais próximo do que você pensa
Back to TopSim, você leu direito: na S&C, estamos falando sobre um futuro sem interrupções de serviço.
Pense no que antes era considerado impossível e agora é comum:
•Viagem espacial
•Conversas por vídeo
•Billy Joel fazendo um retorno e lançando música nova
Nosso objetivo é criar uma rede de distribuição de energia livre de interrupções que em breve parecerá tão banal quanto esses dispositivos da vida moderna, uma rede tão resistente que, quando virmos cortes de energia em filmes antigos, precisaremos fazer uma pausa e explicá-la às crianças, como fazemos agora com os telefones públicos.
A chave para alcançar este amanhã notavelmente resiliente é uma mudança de perspectiva hoje: é hora de parar de fazer manutenção e reparar pontos problemáticos em nossas redes e, em vez disso, enfocar em soluções holísticas que melhorem a resiliência de todo o sistema, desde as maiores subestações até as derivações mais distantes.
‘Você pode estar certo’: os desafios enfrentados pelas concessionárias são bem reais
Nós não ignoramos o fato de que as concessionárias estão atualmente sofrendo tanta pressão, que um futuro sem interrupções de serviço parece ser uma ideia inatingível. Nossos clientes enfrentam problemas crescentes:
- Sistemas envelhecidos
- Expectativas crescentes dos clientes
- Altas taxas de juros
- Tempestades cada vez mais frequentes
Devido a essas dificuldades atuais, é compreensível que muitas concessionárias se concentrem na manutenção e reparação quotidiana da rede. Eles não têm tempo para se concentrar em mais nada. Ou, se puderem desenvolver um plano de modernização da rede, serão bloqueados pelos reguladores antes mesmo de começar.
É exatamente por isso que é necessária uma mudança de perspectiva. Como setor, temos nos concentrado por muito tempo nas árvores e não nas florestas. Estamos executando reparos reativos. Estamos implementando soluções aos poucos nas áreas problemáticas. E, como essas atividades consomem muito do nosso tempo, atenção e recursos, perdemos a capacidade de olhar ao redor e fazer um levantamento para ver o que seria possível com uma abordagem diferente.
Seu ‘trunfo’ na cobertura completa: um sistema de soluções de resiliência complementares
É como peças de LEGO®. Quando você está construindo com tijolos de LEGO, as possibilidades são infinitas como a sua imaginação, porque, e isso é crucial, todas as peças são feitas para se encaixarem.
![Mike Edmonds Headshot](/contentassets/1ee8e05e491342009080099dc41c1218/microsoftteams-image-10.png)
O que precisamos é de uma abordagem abrangente e de ponta a ponta para as nossas redes, que integre soluções específicas para cada área, trabalhando em conjunto de forma integrada para fornecer uma cobertura completa e coesa.
Essas soluções precisam ser complementares umas às outras, usando coordenação e automação projetadas com precisão que funcionem tão bem fora da subestação quanto na derivação mais remota.
É como peças de LEGO®. Quando você está construindo com tijolos de LEGO, as possibilidades são infinitas como a sua imaginação, porque, e isso é crucial, todas as peças são feitas para se encaixarem. É assim que a S&C projeta seus produtos: nossas soluções se encaixam, apresentando infinitas possibilidades para cobertura de todo o sistema.
De dispositivos de transformação de linhas de alimentação, como o Interruptor de Faltas IntelliRupter® PulseCloser® e a Painel de Distribuição Subterrânea Vista® a equipamentos que mudam o cenário das colaterais como o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II e o Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore®, cada solução atende a um desafio específico da rede, e cada produto funciona em coordenação com os outros.
Dessa maneira, todos os consumidores finais têm o mesmo nível de resiliência, seja uma "patricinha" ou um aposentado rural.
Com a rede se sofisticando, as interrupções de serviço vão desaparecendo
O que acontece quando as concessionárias implementam soluções abrangentes de modernização da rede? Eles não apenas notam uma redução das interrupções de serviço e melhoras nos números de SAIDI. Eles veem sistemas drasticamente transformados que proporcionam maior resiliência e confiabilidade gerais – uma floresta próspera em vez de algumas árvores resistentes.
Então, com uma base sólida e resiliente, há uma menor demanda por reparos reativos e uma maior capacidade para concentrar os nossos investimentos e a nossa força intelectual no futuro.
Podemos nos preparar para as complexidades do futuro e os desafios de, por exemplo:
- prever o boom pendente de crescimento da carga, de mais datacenters ao aumento das necessidades de carregamento de veículos elétricos
- enfocar no fornecimento equitativo de eletricidade em toda a rede
- aumentar a resistência contra as contínuas mudanças climáticas catastróficas
Por fim, podemos realizar o que parecia inimaginável no "longuíssimo prazo", mas que agora está ao nosso alcance: um futuro realmente livre de interrupções de serviço.
LEGO® é uma marca comercial do Grupo de Empresas LEGO, que não patrocina, não autoriza nem endossa este site.