Cuidando da Equipe ao Gerenciar Linhas Subterrâneas

Back to Top

Funcionários da equipe de linha de concessionária em campo

Se há uma coisa de que os trabalhadores de linha têm orgulho, é a segurança.

Preparação, equipamentos, procedimentos, esses membros da equipe e as concessionárias que os empregam tomam todas as medidas possíveis para se proteger no trabalho.

Mas sempre há uma oportunidade para aprimoramento, certo?

É por isso que, enquanto homenageamos os trabalhadores de linha neste Mês de Segurança Nacional, a S&C está também celebrando inovações que estão aprimorando as operações da equipe, incluindo aquelas que ajudam quandp alguns desafios estão ocultos: no subterrâneo.

Os Detalhes do Subterrâneo

A infraestrutura subterrânea está em expansão, e é fácil ver por que. As redes subterrâneas oferecem vantagens estéticas (ou seja, não há mais fios suspensos) e aumenta a resiliência contra eventos relacionados ao clima (ou seja, não há mais galhos caindo sobre os fios suspensos).

A lógica aqui é simples:

  1. As tempestades estão ficando piores, então …
  2. As interrupções de serviço residencial estão mais comuns, então ...
  3. As concessionárias querem reduzir essas interupções de serviço, então …
  4. Elas estão enterrando as linhas residenciais.

Desafios das Linhas Subterrâneas

As muitas vantagens do subterrâneo não significam que a operação de sistemas subterrâneos não enfrente desafios, especialmente para as equipes que trabalham com eles.

Quando ocorre uma falta em um circuito residencial subterrâneo, as equipes de emergência começam a restaurar a energia. Mas, antes que eles possam começar a restaurar a energia, precisam primeiro localizar e isolar a falta. Isso pode ser um processo demorado e complicado, cheio de desafios como:

  • Localizar e acessar tranformadores
  • Acessar transformadores que podem estar em quintais residenciais, onde a intrusão de um trabalhador pode algumas vezes não ser benvinda
  • Encontrar potencial de exposição a média tensão durante as operações de localização de falta e isolamento de falta

Simplificando a Detecção de Falta e Reduzindo a Exposição da Equipe

A solução ideal para aumentar a resiliência residencial e proteger as equipes seria eliminar a necessidade de localização manual de falta. Esta solução seria a automação do processo de localização de falta, isolamento e restauração do serviço.

Aprimore as Operações com Restauração Automatizada

O Sistema de Recompsição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore® da S&C é essa solução para circuitos de distribuição residencial subterrâneos. O funcionamento da primeira solução de recomposição de falta para sistemas URD do mundo é assim:

  • Detecção de eventos de sobrecorrente e perda de tensão
  • Execução de operações com chaves para isolar as faltas e restaurar a energia

Esta solução de recomposição automatizada ajuda a equipe:

  • Isolando faltas automaticamente, para que as equipes não precisem fazer isso
  • Concluindo as operações com chaves em menos de 60 segundos a partir de um evento, antes que as equipes cheguem para investigar
  • Reduzindo a exposição a média tensão pela eliminação da necessidade de mover desconectáveis energizados
  • Usando indicadores visuais claros para mostrar para as equipes o estado aberto ou fechado de cada interruptor de bushing well e para alertas sobre a presença de tensão em um dos lados dos primários do transformador
  • Permitindo que as equipes de campo iniciem uma operação de chaveamento de retorno do circuito ao normal depois dos reparos da falta do cabo

Um Chamado para Ação, Uma Celebração da Segurança

Enquanto continuamos a celebrar o Mês de segurança Nacional, vamos trabalhar juntos para implementar soluções que possam fazer uma diferença real nas vidas dos trabalhadores e usuários finais das linhas das concessionárias.

Com inovações como o sistema EdgeRestore da S&C, podemos criar um futuro mais brilhante e mais seguro para aqueles que mantêm nossas luzes acesas.


Buscando maneiras de aumentar a confiabiliade e a resiliência de suas linhas subterrâneas?

Conecte-se conosco para ver como o Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore® pode ajudar.

Especialista

Kristin McInnis

Data de Publicação

junho 10, 2024