Seu data center distribui energia como uma concessionária de energia É hora de começar a tratá-lo como uma
Back to Top
O data center típico de hoje em dia é um complexo imenso — um campus que é responsável pelo movimento ininterrupto de um enorme (e sempre crescente) suprimento de informações.
Para fornecer a magnitude de energia necessária, um data center moderno é continuamente responsável por:
- Distribuir capacidade de energia
- Equilibrar cargas elétricas
- Otimizar tempo de operação crítico
Em outras palavras, o data center típico atual atua e opera mais como uma concessionária de energia do que como um campus comercial convencional. Mas você não notaria isso observando o projeto de distribuição de energia de um data center típico.
É hora de mudar isso.
Pergunte: Como seria o projeto de uma concessionária?
Sistemas de média tensão, centralizados, baseados em disjuntor (também conhecidos como sistemas "metal-clad") podem ter sido suficientemente robustos para atender à necessidades de energia dos data centers de alguns anos atrás.
No entanto, os data centers em hiperescala atuais não podem depender de tecnologia de servidores do início da era dos computadores, que é, essencialmente, o que são os sistemas metal-clad.
Em vez disso, os data centers modernos devem evoluir para projetos de sistemas que espelhem a forma como uma concessionária projeta sua rede elétrica principal, e você não encontrará nenhuma concessionária de energia elétrica que dependa de um projeto baseado em metal-clad para distribuir energia por toda a sua rede de média tensão.
Os motivos para isso são óbvios:
- Vulnerabilidade: Um sistema centralizado por definição apresenta um ponto único de falha que deixa vulnerável infraestrutura crítica. Mesmo componentes temporariamente expostos de um disjuntor deixam o equipamento suscetível a danos dos elementos, incluindo águas de inundação.
- Escalabilidade: Se você estiver atendendo a uma base de clientes finita e contida, um sistema metal-clad pode ser adequado.. Mas, como concessionárias, os modernos data centers precisam da capacidade de expandir, às vezes de forma inesperada e significativa, e sempre rapidamente. Sistemas metal-clad não são projetados para lidar com esse tipo de escalabilidade flexível, seja em uma concessionária ou em um complexo de data center em hiperescala.
- Custo: Da compra inicial de equipamento, ao tempo e complexidade da instalação, aos encargos de manutenção e reparos, o custo de usar um sistema de metal-clad para distribuição de energia seria proibitivamente alto para uma concessionária.
Em vez de forçar esse sistema inadequado, as concessionárias optam por um projeto distribuído, em loop, que usa painéis de distribuição de média tensão robustos para fornecer flexibilidade ideal e maximizar o tempo de operação.
Aja: Implemente um sistema como o de concessionária
As etapas para implementação de um sistema distribuído, em loop, é simples:
- Envolva um especialista. Você vai precisar de alguém que conheça tanto o mundo das concessionárias quanto o setor de data centers. Essa organização colaboradora deve ser também intimamente familiarizada com a média tensão, porque essa é a classe de tensão que você estará fornecendo.
- Projete o seu sistema. Seu colaborador especialista deve ser capaz de ajudá-lo a projetar um conceito de sistema distribuído, em loop, capaz de isolar faltas e redirecionar a energia de fontes de backup. Esse sistema deve ser suficientemente forte para atender adequadamente às necessidades de energia do seu data center hoje e no futuro.
- Identifique o equipamento apropriado. Você precisa de soluções elétricas que obtenham o máximo do projeto do seu sistema. Nesse caso, isso significa um painel de distribuição subterrânea. Essas soluções são feitas especificamente para servir como espinha dorsal de sistemas distribuídos de média tensão, aumentando a disponibilidade de energia e capacitando você a assumir mais controle sobre as operações.
- Escolha a melhor solução. A Chave de Distribuição Subterrânea Vista® da S&C é a solução que pode fazer com que o seu projeto floresça. Com suas capacidades de minimização de faltas e de seccionamento de circuito, o painel de distribuição pode aumentar o tempo de operação crítica. Com o seu design compacto que economiza espaço e suas necessidades mínimas de manutenção, ele é o melhor amigo do operador de data center.
Isso pode parece uma grande mudança conceitual, de centralizado para distribuído, de disjuntores para painel de distribuição, mas com o colaborador certo, a transação será suave e atenderá melhor a longo prazo.
Tenha: Mais paz de espírito e melhor resultado financeiro
Este projeto de distribuição elétrica é mais do que uma necessidade, é um verdadeiro ativo que vai capacitar as operações do seu data center de maneiras que não eram possíveis antes.
As vantagens de um sistema distribuído, em loop, que usa painel de distribuição subterrânea de média tensão se estendem por toda a sua organização até os resultados financeiros.
Esses benefícios incluem:
- Maior tempo de operação: Com vários dispositivos de painel de distribuição dispersos pelo seu sistema, você pode isolar faltas apenas na área afetada e redirecionar a energia da fonte para áreas em torno para mantê-las alimentadas.
- Clientes mais satisfeitos: Menos interrupções e mais tempo em operação manterá seus clientes felizes. Além disso, você agora pode equilibrar e distribuir cargas conforme a necessidade para atender à demanda variável dos clientes, assim, seus clientes ficarão ainda mais felizes.
- Custos reduzidos: Com instalação simples e necessidades mínimas de manutenção, seu sistema distribuído baseado em painel de distribuição começará a reduzir seus custos operacionais imediatamente. Com as vantagens de balanceamento de carga do projeto do sistema, você pode reduzir os custos de capacidade ociosa.
- Melhor eficiência de espaço: Não há necessidade de ocupar espaço interno valioso com enormes linhas de disjuntores metal-clad de média tensão. O painel de distribuição subterrânea tem pequena ocupação e um perfil baixo, por isso ocupa pouco espaço. Se você alojar seu painel de distribuição externamente, vai liberar totalmente o espaço interno, que você pode usar para geração de receita.
- Maiores oportunidades de crescimento: Deseja expandir a sua planta? Conquistar novos clientes? Aumentar a capacidade? Com um sistema distribuído, essa ampliação é fácil e barata. Basta adicionar um painel de distribuição de média tensão externo e você entra em operação sem perturbar as suas operações internas contínuas.
Se você estiver dependendo do antigo método de projetar o sistema de distribuição elétrica do seu data center, sua empresa tem um problema de energia. Mas se você projetar da mesma forma que as concessionárias projetam suas redes principais para lidar com cargas e contingências complexas, poderá colocar seu data center no caminho para confiabilidade ideal, com menos aborrecimentos e maior lucratividade.
Porque, vamos ser sinceros: Você não está nesse negócio apenas para ser uma concessionária de energia.