A segmentação está ficando complicada? Nós podemos ajudar

Back to Top

IntelliRupter instalado

O pessoal do setor de concessionárias com quem conversei neste verão tem se concentrado, em geral, em um aspecto fundamental de seu trabalho: os objetivos de segmentação.

Isso faz sentido. Estes objetivos são uma parte importante dos planos de modernização da rede de muitas concessionárias, e a pressão para atingi-los pode ser exaustiva.

Mas aqui estão algumas boas notícias: Embora os objetivos de segmentação sejam mais agressivos, a S&C tem a solução que você precisa para simplificar a segmentação e atingir os objetivos da sua concessionária com facilidade e rapidez.

A verdade pura e simples: os objetivos de segmentação aumentam a resiliência

We have a lot of complexities to deal with, but segmentation doesn’t have to be one of them.
profile picture

Há um bom motivo para que as concessionárias queiram segmentar suas linhas de alimentação em seções menores: Mais segmentação significa maior resiliência contra tempestades, menos clientes sem energia e recuperação mais rápida de tempestades.

Esta é a história em geral. Aprofundando um pouco mais, as coisas ficarão mais interessantes.

Quando o mau tempo chega, os benefícios de resiliência da segmentação são revelados em três momentos:

  1. Os primeiros segundos: Um galho de árvore cai e derruba uma seção da linha de alimentação. Se a linha for radial, a segmentação pode isolar a falta para que apenas os clientes na seção afetada e nas seções a jusante percam energia. Se a linha estiver em anel, os dispositivos automatizados isolam rapidamente a falta apenas na seção afetada, enquanto restauram a energia para todos os segmentos circundantes em poucos segundos.
  2. As primeiras poucas horas: Os despachantes podem usar os dados do dispositivo para informar suas decisões à medida que transferem cargas para restaurar a energia para mais clientes. Linhas segmentadas em muitas seções com muitos dispositivos dão aos despachantes mais capacidade de realizar comutação.
  3. Os primeiros dias: À medida que as equipes trabalham após as tempestades, a segmentação pode ajudá-las a localizar áreas problemáticas com mais rapidez. Se um galho tiver caído em algum lugar de uma linha não segmentada de oito quilômetros de extensão, pode demorar um pouco para localizá-lo. Mas, se cair em algum lugar em um segmento de linha de 450 metros, o tempo de localização será muito menor. E quanto mais rápido uma equipe localizar um problema, mais rápido poderá resolvê-lo e restaurar a energia.

        O resultado final de todo esse aumento da resiliência por meio da segmentação: clientes mais satisfeitos e potencialmente milhões de dólares economizados.

        É complicado: Por que os religadores convencionais não são a resposta

        Atualmente, as concessionárias muitas vezes tentam ter 400 a 500 clientes por segmento. Mas, se você tentar atingir esse nível de segmentação usando apenas religadores convencionais, provavelmente encontrará alguma complexidade.

        • Astúcia do TCC: Como os religadores convencionais possuem curvas TCC amplas, os dispositivos se sobrepõem e perdem a coordenação se muitos deles forem colocados em série. Para evitar esse problema, os engenheiros das concessionárias são forçados a criar uma lógica excessivamente complicada.
        • As dificuldades da chave: Para contornar o problema do TCC, muitas concessionárias configuram seus religadores para agirem como chaves, simplificando os dispositivos com código escrito exclusivamente para que não interrompam mais as faltas. Muitas vezes, o tiro sai pela culatra e pode criar ainda mais interrupções de serviço.

        O simplificador: Um Interruptor de Falta Automatizado Ultra Poderoso

        Existe uma solução que pode simplificar esses desafios de segmentação: um interruptor de falta automatizado.

        Se você está apenas começando a atingir seus objetivos de segmentação, este dispositivo resolve as complexidades porque:

        • Tem curvas de TCC esguias
        • Não requer lógica personalizada (sem escrita de código!)
        • Elimina a necessidade de comunicação
        • Coordena com facilidade com dispositivos existentes na rede, inclusive dispositivos de diferentes fabricantes

        Assista este vídeo para ver como ele funciona.

        Se você acha que esgotou seus recursos de segmentação, esse mesmo dispositivo o ajuda a ir ainda mais longe:

        • Trabalhando em conjunto e entre religadores existentes, inclusive dispositivos de diferentes fabricantes
        • Permitindo capacidade de segmentação ilimitada

        Sim, você leu direito: "segmentação ilimitada". Assista este vídeo para ver como isso é possível.

        O interruptor de falta automatizado mais robusto do mercado é o Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® da S&C, um dispositivo completo que o capacita a atingir seus objetivos de segmentação de linhas de alimentação enquanto você melhora a confiabilidade e a resiliência a tempestades de sua rede.

        Em nosso setor, temos que lidar com muitas complexidades, mas a segmentação não precisa ser uma delas. Portanto, mantenha a simplicidade implantando a solução que o ajudará a atingir seus objetivos de segmentação de maneira fácil e simples.

        Especialista

        Lea Maurer

        Data de Publicação

        agosto 19, 2024