Acelere a recomposição após tempestades com soluções avançadas de derivação
Back to TopVocê não está imaginando coisas. As interrupções de serviço relacionadas a tempestades nos Estados Unidos são mais comuns devido à piora das tempestades extremas causadas pela mudança climática. Tempestades severas criam danos generalizados e testam a resiliência da rede elétrica.
As evidências mostram uma tendência clara, de acordo com um relatório da Climate Central:
• Interrupções de serviço elétrico com impacto sobre 50.000 clientes ou mais tiveram um aumento de 64% entre 2011 e 2021 em comparação com a década anterior.
• Durante o mesmo período, houve um aumento de 78% no número médio anual de interrupções de serviço relacionados ao clima.
• Em torno de 83% de todas as interrupções de serviço foram relacionadas ao clima nos últimos 20 anos.
Com o aumento na frequência e intensidade das tempestades e o aumento da complexidade da rede, o processo de recomposição se torna mais difícil para a concessionárias, aumentando a duração dessas interrupções para os clientes. Dados da U.S. Energy Information Administration mostram:
Derivações contribuem para demora na restauração após tempestades
As derivações são mais suscetíveis a interrupções de serviço relacionadas ao clima. Essas linhas são numerosas e se espalham por quilômetros. O grande número de derivações em comparação com alimentadores aumenta as chances de ocorrer uma interrupção nessas linhas.
Elas são também as mais expostas. Ventos fortes, chuvas congelantes e detritos voadores podem causar inúmeras faltas. Esse problema é agravado pelo fato de que a extremidade da rede geralmente contém tecnologia desatualizada, ficando em segundo plano em relação às linhas a montante, que tendem a ser uma prioridade para investimentos em modernização da rede.
Os fusíveis protegem a maior parte da extremidade da rede e operam sempre que detectam corrente de falta, mesmo em situações temporárias como um galho de árvore tocando a linha. Cada fusível queimado cria uma interrupção para os clientes próximos. Como resultado, esses clientes são os mais vulneráveis durante as tempestades.
Ao mesmo tempo, à medida que a expansão residencial se espalha para as áreas rurais, partes da rede que antes eram menos afetadas por interrupções de serviço de energia prolongadas agora são muito mais populosas. Além disso, essas pessoas estão cada vez mais vulneráveis aos efeitos do clima severo na resiliência da energia. Isso faz com que a modernização do último quilômetro seja mais crítica do que nunca.
Clientes na extremidade da rede esperam mais pela restauração
Clientes no final da linha tendem a ter a pior experiência. As concessionárias priorizam os esforços de restauração na subestação e depois trabalham a jusante. Quanto mais distantes os clientes estiverem da subestação, mais tempo precisarão esperar pelo retorno da energia.
Esse é um tempo assustador e frustrante. Recentemente, tive uma experiência em primeira mão depois que uma violenta tempestade de vento derrubou a energia. As equipes corrigiram o problema inicial, mas então um fusível em uma linha aérea queimou, criando outra interrupção de serviço para metade da subdivisão.
As equipes voltaram para substituir o fusível, mas ele queimou novamente. Isso significava que havia uma falta de cabo no circuito subterrâneo de distribuição residencial que atende à minha vizinhança. As equipes procuraram o segmento com falta investigando cada transformador. Sua frustração cresceu à medida que eles visitaram três vezes o transformador que serve à minha casa.
Nesse ponto, já tinha se passado uma semana sem energia. Os alimentos na geladeira estragou, a casa estava sufocante e meu telefone morreu. Finalmente, as equipes localizaram o problema subjacente e restauraram a energia. Mas vários dos meus vizinhos ficaram tão frustrados que compraram geradores para evitar passar por isso novamente.
Acelere a recomposição após tempestades com soluções avançadas de derivação
A modernização mais perto de casa pode evitar interrupções de serviço desnecessárias e aceleram os esforços gerais de recomposição após tempestades. Contando com a rede para aliviar os problemas, as equipes podem se concentrar em reparos intensivos e restaurar os clientes mais cedo.
Existem várias maneiras de construir uma rede autônoma e resiliente capaz de recompor a energia mais rapidamente durante a próxima tempestade.
• Reduzir o risco: Linhas subterrâneas e de circuito residencial para criar redundância. As interrupções de serviço são menos frequentes nessas linhas porque são protegidas do pior da tempestade.
• Reduzir o impacto: A tecnologia de autorrecomposição pode redirecionar a energia em circuitos subterrâneos de distribuição residencial. Quando ocorre uma falta ou perda de fonte, o Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore® da S&C pode recompor automaticamente a energia para todos os clientes, em menos de 60 segundos.
• Evitar interrupções de serviço: Como 80% das faltas de distribuição ocorrem em derivações, e a maioria é temporária, a substituição de fusíveis por tecnologia de teste de falta evita o trabalho desnecessário das equipes. Esses dispositivos eliminam a maioria dos problemas em linhas laterais aéreas, melhorando significativamente os tempos de recomposição. O uso de diversos dispositivos para segmentar derivações em áreas menores resulta na manutenção da energia para mais clientes durante o pior da tempestade.
• Benefícios da pilha: Com tecnologia moderna disponível para vários locais através de derivação, a implantação de um conjunto de soluções garante a proteção de derivação. O tamanho da implantação se traduz diretamente na velocidade da recomposição, especialmente para as famílias mais vulneráveis na extremidade da rede.
Prepare-se hoje para as tempestades que se aproximam
Transforme a resposta a tempestades por meio de planejamento proativo e investimento em soluções laterais avançadas. A redução e minimização automática da maioria das interrupções de serviço pela rede elimina trabalho desnecessário para as equipes. Isso permite que elas recomponham a energia para clientes afetados e reduz o número de dias ou semanas que as comunidades passam no escuro. Quanto maior for a implantação dessas soluções, mais clientes se beneficiarão durante o próximo dia de nuvens negras.