Tendências em confiabilidade e resiliência — a crescente lacuna de resiliência
Back to TopA confiabilidade e a resiliência são aspectos fundamentais do desempenho de uma concessionária. Essas medidas são importantes para as concessionárias, seus clientes e os reguladores.
Um novo relatório sobre Tendências em Confiabilidade e Resiliência mostra que, para os Estados Unidos e o Canadá, as métricas System Average Interruption Frequency Index (SAIFI. índice de frequêncoa de interrupção média do sistema) e System Average Interruption Duration Index (SAIDI, índice de duração de interrupção média do sistema), quando excluem os eventos importantes, têm estado amplamente estáveis ou aumentando (piorando). Isso contrasta com algumas outras jurisdições, como o Reino Unido e a Austrália, onde incentivos financeiros em geral levaram a um padrão de aprimoramento.
Ainda mais significativo é a crescente “lacuna de resiliência” entre as métricas de confiabilidade dos EUA e do Canadá quando se inclui e exclui eventos importantes, o que é um indicativo de um crescimento significativo do desafio de resiliência. A linha de tendência linear para SAIDI, quando se inclui eventos importantes, está crescendo a uma taxa de 40,2 minutos por ano. Em contraste, a linha de tendência linear para SAIDI, quando se exclui eventos importantes, está crescendo a uma taxa de aproximadamente 2,2 minutos por ano. Isso representa uma diferença de crescimento de 38 minutos a cada ano. Veja a tabela abaixo.
O mesmo padrão está também ocorrendo no Canadá, onde existe uma lacuna variável, mas em geral crescente, em SAIDI quando é considerada a inclusão ou a exclusão de eventos importantes. Com base nas tendências lineares, o SAIDI, quando se exclui os eventos importantes, está crescendo a uma taxa de 10 minutos a mais a cada ano do que quando se exclui eventos importantes. Veja a tabela abaixo.
Isso está relacionado a evidências de ameaças crescentes de eventos climáticos severos vistos em dados climáticos e governamentais mais amplos. No entanto, isso contrasta com uma série de outros países onde as melhorias contínuas na confiabilidade mantiveram ou reduziram a lacuna de resiliência, apesar de eventos climáticos severos se tornarem mais comuns.
A importância de uma rede confiável e resiliente continua a crescer à medida que a sociedade se descarboniza e adota a eletrificação do transporte e do aquecimento, e à medida que as sociedades são afetadas por eventos climáticos severos mais frequentes.
Assim sendo, é importante considerar as opções disponíveis para melhorar a confiabilidade e a resiliência. Elas incluem mais ações preventivas para reduzir o risco de ocorrência de faltas e etapas para melhorar a resposta quando ocorrerem faltas. As opções incluem segmentação da rede, automação da distribuição, fortalecimento da infraestrutura de distribuição e instalação subterrânea.
Devem ser feitos investimentos para garantir que a rede de distribuição seja resiliente não apenas para as condições climáticas atuais, mas também para o clima em 2030, 2040 e 2050.