O serviço das concessionárias Fiber-to-the-Home (Fibra para o Lar) oferece oportunidade para implantações de redes inteligentes
Back to TopMais concessionárias de energia estão oferecendo um serviço de internet de banda larga aos clientes. Isso é uma vitória para os clientes das concessionárias, pois muitos estão recebendo serviços de banda larga onde antes não tinham acesso. Além disso, essa nova infraestrutura de comunicação de alta velocidade permite que as concessionárias usem equipamentos de automação sofisticados para melhorar a confiabilidade da energia.
Diversas concessionárias já fizeram isso com sucesso, principalmente a EPB de Chattanooga, Tennessee, reduzindo os minutos de interrupção dos serviços aos clientes em mais de 50% por meio de seu investimento em rede de fibra ótica e rede autorrecuperável. Agora, mais concessionárias cooperativas rurais estão entrando nessa tendência.
As concessionárias de energia são uma escolha natural para o fornecimento de serviços de banda larga. Eles têm as habilidades necessárias de força de trabalho, acesso direto a postes de rede elétrica e uma grande base de clientes. Recentemente, as concessionárias rurais do Mississippi convenceram legisladores estaduais a permitirem o fornecimento de um serviço de banda larga de fibra óptica aos clientes.
As concessionárias podem obter apoio financeiro. Algumas das despesas de implantação podem ser compensadas por meio de subsídios concedidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela assistência da Lei CARES.
As concessionárias que implantam fibra e banda larga em seus sistemas estão criando o pilar necessário para habilitar o suporte a dispositivos inteligentes no sistema. Uma comunicação confiável e de alta velocidade é necessária para uma implantação de rede inteligente bem-sucedida.
Os benefícios da habilitação de dispositivos inteligentes por meio de uma comunicação de banda larga são numerosos. As concessionárias ganham mais opções mais rápidas para lidar com interrupções de serviço e uma maior visibilidade dos equipamentos do sistema e em tempo real. Quando uma concessionária rural deseja incorporar uma automação, como um interruptor de falta sofisticado ou um sistema de automação autorrecuperável, a determinação de como se comunicar com dispositivos em alimentadores rurais longos pode ser desafiadora e quase impossível. No entanto, ter uma comunicação de fibra de alta velocidade ao longo desses alimentadores longos ajuda a tornar isso possível. O acesso à comunicação de alta velocidade proporciona às concessionárias um grande potencial para melhorarem a confiabilidade da energia.
Se as concessionárias precisam de assistência, a busca pela experiência é a melhor prática. As empresas que têm ajudado muitas concessionárias com seus equipamentos de automação e problemas de conectividade podem evitar possíveis confusões uma vez que que a experiência dessas empresas já as orientou por meio dos processos necessários.