Aliviando a dor em uma rede de distribuição estressada

Back to Top

Rede Elétrica

Apesar dos exercícios regulares, agora meu ombro está dolorido e estou sentindo uma dor forte. Meu fisioterapeuta atribui isso ao estresse, ao uso do meu braço de maneiras diferentes e a um desequilíbrio na minha rotina de exercícios. Meu core simplesmente não está forte o suficiente. Estou tentando fazer muito com uma base não confiável.

Por que contar essa história aqui? Bem, essa experiência tem paralelos claros com o que está acontecendo com a rede de distribuição de energia elétrica dos dias de hoje. A rede está estressada por causa da idade, das mudanças nos padrões de uso e dos eventos climáticos cada vez mais extremos. Estamos tentando usar a rede de distribuição de maneiras diferentes—conectando mais recursos de energia distribuída e veículos elétricos, ao mesmo tempo em que oferecemos suporte a um fluxo de energia bidirecional. Também estamos criando um desequilíbrio inerente na rede ao fazer a transição para energias renováveis mais intermitentes, exigindo recursos da rede e armazenamento de energia para compensar.

Todas essas mudanças na rede de distribuição criarão uma dor forte em nossos esforços para o fornecimento de uma energia limpa, confiável e acessível. Então, como administramos esses desafios? Fortalecendo o nosso “core”.

As concessionárias de energia (com o apoio de reguladores) devem investir na criação de uma rede de distribuição mais forte e mais flexível. Assim como o core de nossos corpos, todos os aspectos da futura rede inteligente são conectados à rede de distribuição e aproveitados a partir dela.

Um aspecto crítico disso é a confiabilidade. Á medida que aumenta o trabalho pesado da sociedade feito pela rede de distribuição (da manufatura à educação e ao transporte), qualquer interrupção de serviço (de qualquer duração) atrapalha nossos esforços. Isso pode ser ainda mais problemático quando as interrupções eliminam as energias renováveis distribuídas e nos deparamos com a reconstrução do serviço da rede primeiro (com redução da geração centralizada) antes que essas energias renováveis possam ser disponibilizadas novamente.

Independentemente das formas que tentamos utilizar para fortalecer nossa rede, a confiabilidade da rede de distribuição é fundamental para a integridade da energia. A rede de distribuição não é a parte mais visível de nosso corpo elétrico, mas, especialmente à medida que colocamos um novo estresse sobre nossos sistemas, uma rede de distribuição mais forte e mais confiável passa a ser um componente crítico para que possamos fazer tudo o que queremos … com sorte, com o mínimo de dor.

Especialista

Brian Levite

Data de Publicação

fevereiro 5, 2021