A demanda por energia confiável é um fenômeno global

Back to Top

Imagem do sudeste asiático

As concessionárias de várias partes do mundo, inclusive dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, fizeram grandes avanços para fornecer maior confiabilidade de energia a seus clientes. Essas melhorias, no entanto, estão pressionando as concessionárias de outras partes do mundo, onde as expectativas por um desempenho semelhante de energia estão crescendo.

Concessionárias de toda a Ásia, por exemplo, estão passando por grandes mudanças. No sudeste asiático, demanda por energia elétrica na região cresceu 80% desde 2000, e é esperado que ela continue crescendo o dobro da média global durante os próximos 20 anos.

Um dos principais impulsionadores dessa demanda por energia elétrica confiável e sempre disponível é a população jovem. Os cinco países mais populosos do sudeste asiático - Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia e Mianmar - juntos têm mais de 90 milhões de jovens. Entre eles está um número crescente de jovens empreendedores que estão abrindo negócios em vários setores, todos exigindo energia, conexões de internet e processos de fabricação confiáveis. Isso pode ser comparado às gerações anteriores da Ásia, muitas das quais cresceram acostumadas a ter energia apenas para acender as luzes e operar equipamentos apenas algumas horas por dia.

Embora as expectativas de energia sempre disponível ofereçam oportunidades interessantes, isso cria uma pressão significativa sobre as concessionárias, que enfrentam enormes desafios de infraestrutura e pessoal. A demanda por energia elétrica na Ásia é necessária agora, ao passo que levou tempo para países de outras partes do mundo estabelecerem os sistemas de energia confiáveis que vemos hoje em dia. As expectativas de avanços tecnológicos, como os celulares no setor de telecomunicações, também estão sendo impostas às concessionárias na forma de expectativas de confiabilidade.

As concessionárias não podem ir do ponto A ao ponto C magicamente. Em muitos casos, uma transição requer grandes atualizações de infraestrutura em equipamentos e recursos, inclusive o treinamento de pessoal. Ao contrário do setor de telecomunicações, a distribuição de energia requer fios. Muitos casos começam com a necessidade básica de instalação de muitos postes novos. E, então, eles precisam de chaves, fusíveis, religadores, interruptores de falta e outros equipamentos necessários nos postes para manter a confiabilidade da energia. Isso tudo leva tempo.

O treinamento é importante, mas também levará tempo. Para atender às necessidades imediatas de serviços públicos no sudeste asiático, e dadas as restrições da força de trabalho na região, é importante que os fabricantes que fornecem equipamentos não apenas ofereçam produtos confiáveis e sustentáveis, mas também fáceis de instalar e usar. À medida que seus trabalhadores vão ficando equipados com mais treinamento e recursos e suas infraestruturas melhoram, as concessionárias podem explorar a automação e outros sistemas mais avançados usados em outras partes do mundo.

Não haverá uma solução única para todos esses desafios. As concessionárias precisarão lidar tanto com a implementação de novas tecnologias quanto com o treinamento de sua força de trabalho para oferecerem suporte a essas novas expectativas de confiabilidade. É importante que elas não façam isso sozinhas, portanto, os fabricantes devem estar presentes para apoiar as concessionárias como parceiros para enfrentar esse desafio emocionante.

Especialista

Jason Lander

Data de Publicação

maio 14, 2020