Ênfase do Reino Unido na Regulamentação Baseada no Desempenho Impulsiona a Adoção do Religador Lateral
ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque: Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II
Localização: Reino Unido
Desafio do Cliente
A Western Power Distribution (WPD) é uma das maiores operadoras de rede de distribuição do Reino Unido, com uma base de clientes de 8 milhões de pessoas localizadas no País de Gales, Midlands e sudoeste da Inglaterra. Devido à natureza rural de sua base de clientes, a rede elétrica da WPD estava apresentando um número significativo de faltas temporárias ao longo de suas longas linhas de alimentação e derivações. As interrupções ao longo dessas linhas de derivação estavam se tornando um incômodo regular porque a região frequentemente apresentava faltas causadas pela vegetação, vento e pássaros, o que levava a interrupções de energia para os clientes da operadora.
Quando ocorriam faltas temporárias, elas geralmente criavam interrupções permanentes que forçavam a WPD a enviar uma equipe de reparo. Cada visita ao local custava centenas de libras e as equipes levavam várias horas para fazer os reparos. Essas interrupções estavam levando ao aumento dos custos de operação e manutenção (O&M) e tendo impacto negativo nas métricas de confiabilidade. Mas, mais importante, elas estavam afetando a satisfação do cliente.
Para resolver os desafios futuros enfrentados pelas concessionárias de distribuição de eletricidade britânicas, incluindo a abordagem de problemas de confiabilidade, o regulador britânico Ofgem criou uma nova estrutura de incentivos baseada no desempenho. Chamado RIIO, em inglês Revenue = Innovation + Incentives + Outputs (Receita = Inovação + Incentivos + Resultados), o programa mede o desempenho em seis categorias, ou resultados, separadas. No entanto, os resultados não têm pesos iguais, com a confiabilidade geral da rede recebendo o maior peso financeiro.
Usando a estrutura em seu processo de definição de tarifas, a Ofgem motiva as concessionárias a criar soluções de longo prazo, recompensando-as com aumento de receita ou, inversamente, penalizando-as se o investimento não atingir as metas baseadas em desempenho.
Para maximizar os benefícios da estrutura de incentivos, uma das principais áreas em que a WPD escolheu se concentrar foi na melhoria dos problemas de confiabilidade, reduzindo as interrupções e os minutos perdidos dos clientes.
Depois que as metas foram definidas, a WPD desenvolveu um plano de negócios com o objetivo de atingir suas metas baseadas em desempenho, incluindo aumentar a satisfação do cliente e melhorar a confiabilidade geral da rede. Para atingir essas metas críticas, a concessionária precisava de ajuda para lidar com interrupções permanentes causadas por faltas temporárias ao longo de suas linhas de derivação protegidas por fusíveis.
Solução da S&C
Por meio de um relacionamento de longo prazo construído ao longo de muitos anos, a WPD recorreu ao seu parceiro de confiança S&C para suas soluções inovadoras. Para ajudar a resolver interrupções desnecessárias, a S&C sugeriu usar sua solução de proteção de derivações, o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II, para atingir as metas ambiciosas da concessionária.
Como até 80% das faltas de distribuição aérea são temporárias, o religador monofásico TripSaver II ajudaria a evitar que essas faltas se tornassem interrupções de serviço permanentes. O religador faz isso testando a linha quando é detectada uma corrente de falta e fechando novamente se a origem do problema for temporária. Isso reduziria drasticamente as interrupções e os minutos perdidos dos clientes nos ramais, reduziria os custos de O&M ao evitar visitas dispendiosas ao local e, mais importante, manteria a energia dos clientes ligada. Para famílias que enfrentam várias interrupções de serviço ao longo do ano, esse seria um resultado transformador.
A WPD optou por testar o religador TripSaver II por esses motivos e porque ele podia ser coordenado com outros dispositivos inteligentes e possuía um design de religador de quatro disparos. Isso significa que o religador TripSaver II testará a linha quanto à corrente de falta quatro vezes, permitindo mais tempo para que causas temporárias sejam resolvidas. A concessionária também favoreceu a solução da S&C devido ao acesso a dados do mundo real, à capacidade de configurar curvas características de tempo-corrente antes da entrega e à facilidade de instalação para equipes de linha.
A concessionária prosseguiu com um piloto de 12 meses com 27 religadores TripSaver II em 10 locais separados no sudoeste da Inglaterra, que fornecem eletricidade a 917 clientes. O WPD escolheu esses locais porque eles representavam uma mistura de ramais que historicamente apresentavam um grande número de faltas temporárias, e ramais de desempenho médio.
A S&C apoiou o piloto de várias maneiras, inclusive ajudando a WPD a receber adesão em cada nível de tomada de decisão da concessionária. A S&C fez isso realizando demonstrações de como funciona o religador TripSaver II, hospedando sessões de perguntas e respostas e treinamento on-line bimestral, e criando documentos informativos de perguntas frequentes e cartões de ajuda para engenheiros. Nos 10 locais selecionados, a S&C viajou para cada local de teste para treinar individualmente cada membro da equipe regional.
A WPD instalou religadores TripSaver II para melhorar problemas de confiabilidade em linhas de derivação.
Resultados
A WPD obteve resultados imediatos, e o piloto do religador TripSaver II certificou a capacidade do dispositivo de reduzir o impacto de faltas temporárias na maioria dos locais de teste. Durante o período de teste de 12 meses, os religadores TripSaver II evitaram consistentemente que faltas temporárias se tornassem interrupções de serviço permanentes, reduzindo significativamente os custos operacionais da WPD e impactando positivamente a confiabilidade do cliente.
No total, os 27 religadores TripSaver II usados no piloto eliminaram 16 faltas temporárias que antes teriam se tornado permanentes, reduzindo o número de clientes diretamente impactados e evitando que a concessionária tivesse que enviar equipes aos locais para reparos. Evitar essas visitas ao local economizou aproximadamente 480 milhas de viagem e reduziu cerca de 149 quilos (328 libras) de emissões de carbono.
Com base nas taxas de incentivo definidas pela Ofgem, os benefícios de custo da WPD ao reduzir substancialmente as interrupções do cliente e os minutos perdidos do cliente, bem como evitar visitas ao local, totalizaram £ 259.300 (US$ 319.000) para o período de teste de um ano. Os religadores TripSaver II provaram ser eficazes em campo e proporcionaram um rápido retorno sobre o investimento. Com base nos dados do teste, o período médio de retorno do investimento dos religadores TripSaver II instalados nas linhas de derivação rurais da WPD foi de apenas 2,1 meses. Devido a esses resultados positivos, a WPD planeja instalar mais religadores monofásicos em seu sistema.
O religador TripSaver II foi fundamental para resolver faltas temporárias no sistema de distribuição da WPD.
Data de Publicação
junho 6, 2022