Cooperativa do Texas utiliza rede de fibra para modernização da rede

ESTUDO DE CASO
Solução S&C em Destaque:Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser® e Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II
Localização: Texas, EUA

Desafio do Cliente

Localizada no Hill Country, Texas, a oeste de San Antonio, está Bandera, uma cidade de 1.000 residentes. A autoproclamada "Capital Mundial do Cowboy" estava crescendo rapidamente, fazendo com que a Bandera Electric Cooperative (BEC) reavaliasse algumas de suas operações e tecnologias.

A expansão populacional de Bandera estava fazendo com que o envio de caminhões até os clientes rurais, especialmente durante tempestades severas, fosse mais desafiador e caro. Ao mesmo tempo, as empresas locais estavam instalando mais carregadores de veículos elétricos, o que a BEC queria garantir que poderia suportar.

Entre muitas concessionárias de energia que alavancaram sua infraestrutura para levar internet de banda larga aos seus clientes, a BEC reconheceu que poderia usar sua rede de fibra óptica como base para os esforços de modernização da rede. A comunicação de alta velocidade permitiria avanços na automação da distribuição e permitiria que a BEC evoluísse com sua rede em constante mudança e fornecesse um nível maior de serviço aos seus clientes.

Solução

A BEC escolheu o Interruptor de Falta IntelliRupter® da S&C, um dispositivo preparado para fibra com uma capacidade exclusiva de teste de falhas de baixo estresse. Com conectores à prova d'água e uma rede privada virtual (VPN) que separa os dispositivos da rede do cliente, os interruptores de falta IntelliRupter podem ser integrados de forma transparente e segura ao sistema da BEC. Como a BEC tinha feito o retrofit do seu sistema com fibra, esses recursos integrados do interruptor de falta IntelliRupter agilizariam e reduziriam os custos de instalação.

A BEC se interessou pelo Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II da S&C, um dispositivo baseado em microprocessador que usa tecnologia de vácuo para interromper faltas. O Gateway de Comunicação TripSaver® II permitiria à BEC transmitir e integrar com facilidade dados do dispositivo em seu sistema SCADA.

Como a BEC estava interessada em instalar religadores TripSaver II em algumas das áreas mais remotas de seu sistema, a concessionária foi atraída pela sua possibilidade de programação. Ela poderia escolher entre dezenas de curvas de TCC para os 30 religadores TripSaver II que comprou, e instalá-los em qualquer lugar do sistema sem ter que revisitar os esquemas de proteção em seus equipamentos antigos.

À medida que a BEC se preparava para instalar os interruptores de falta IntelliRupter e os religadores TripSaver II, a S&C seria fundamental no fornecimento de treinamento prático para várias equipes da BEC, incluindo como configurar, instalar e operar o equipamento.

Um interruptor de falta IntelliRupter instalado no sistema da BEC.

Um interruptor de falta IntelliRupter instalado no sistema da BEC

We are always looking for the latest technology to advance our grid, and our fiber network paved the way for increased automation with S&C.
profile picture

A rede de fibra da BEC lançou as bases para a automação da distribuição.

Resultados

Com as inovações da S&C em suas linhas, a BEC experimentou grandes melhorias em confiabilidade. Em média, seu SAIDI melhorou em 26% e seu SAIFI em 35% nos alimentadores com equipamentos de automação da distribuição. Como o BEC coleta dados desses dispositivos, a concessionária obteve maior visibilidade sobre o desempenho do sistema e pode continuar a otimizar futuros esforços de modernização da rede.

À medida que a BEC continua a usar os dispositivos, ela também descobriu aplicações adicionais. Quando um grande fabricante de automóveis lançou uma picape elétrica de meia tonelada, a empresa decidiu sediar um evento de mídia regional em Singing Waters, uma vinícola no território de serviço da BEC. A BEC trabalhou rapidamente para obter energia para 16 carregadores de veículos elétricos de Nível 2, cada um suportando até 19,2 kW a 240 Volts. A BEC concluiu que a carga total exigiria proteção exclusiva e seria muito desafiador modificar seus dispositivos existentes para suportar o aumento da corrente contínua e ainda coordenar com os dispositivos upstream.

No entanto, com seu design leve, instalação simples e configuração flexível, um religador TripSaver II foi facilmente encaixado no local, ajudando a manter energia confiável para o lançamento de alto nível e demonstrando sua capacidade de atender ao futuro do carregamento residencial de veículos elétricos.

Orgulhando-se de adotar a mais recente tecnologia de rede, a BEC viu como sua rede de fibra pode servir como base para maior automação da distribuição. A concessionária não apenas conseguiu maximizar seu investimento em fibra, mas as inovações de rede da S&C fizeram com que fosse mais fácil para a BEC gerenciar seu sistema e fornecer maior confiabilidade para seus clientes.

Data de Publicação

dezembro 19, 2022

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato
Download