A Alabama Power moderniza a rede usando análise de dados e proteção avançada de derivações da S&C
Estudo de caso
SOLUÇÃO S&C EM DESTAQUE: Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II
LOCALIZAÇÃO: Alabama
Desafio do Cliente
A Alabama Power é uma subsidiária da Southern Company e a maior concessionária de energia elétrica do Alabama, fornecendo energia por meio de 85.586 milhas de linhas em dois terços do sul do estado. Ela opera em uma das áreas mais propensas a tempestades do país, enfrentando tornados, tempestades de raios e tempestades tropicais o ano todo. A onda contínua de eventos climáticos adversos é uma ameaça iminente e afeta a confiabilidade e a resiliência da energia para 1,5 milhão de clientes.
Equipes da Alabama Power trabalham para restaurar a energia em uma área rural.
A concessionária reconheceu a importância de minimizar as interrupções de serviço em suas linhas de derivação para melhorar o fornecimento de energia para os clientes. Ao investigar áreas de seu sistema com problemas de desempenho, a Alabama Power determinou que certas linhas de derivação protegidas por fusíveis, embora operando conforme o esperado, apresentavam um maior grau de falta de confiabilidade. Esses fusíveis de derivação convencionais cortariam a energia dos clientes sempre que detectassem uma corrente de falta, mesmo que a causa fosse temporária.
Considerando a natureza rural do seu território de serviço e as tempestades mais frequentes e severas, as interrupções estavam criando problemas de confiabilidade e afetando a satisfação do cliente. Como as equipes precisam viajar até cada local de interrupção de serviço para substituir um fusível queimado, esses incidentes também impactaram os custos de operação e manutenção (O&M) devido às frequentes viagens de caminhão. Para resolver esses problemas, a Alabama Power sentiu que a reavaliação da sua estratégia de proteção de derivação poderia ser valiosa.
Solução da S&C
A equipe da Alabama Power que explora uma solução avançada de proteção de derivação estava familiarizada com o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver II da S&C, tendo implantado em algumas derivações para substituir ativos antigos e reduzir despesas de O&M.
Confiante na eficácia comprovada do religador TripSaver II, a equipe decidiu expandir sua função para tratar derivações protegidas por fusíveis. Ao levar o teste de faltas para o nível de derivação, o religador TripSaver II evitaria que faltas temporárias se tornassem interrupções prolongadas.
A concessionária analisou relatórios abrangentes de interrupções de serviço e índices de confiabilidade para identificar os melhores locais para instalação dos religadores. A equipe então implantou o primeiro caso de teste de 20 religadores TripSaver II na área metropolitana de Birmingham.
Depois de um ano em campo, a Alabama Power estudou o desempenho dos religadores e mediu os resultados. Esta avaliação mostrou melhorias notáveis na confiabilidade.
A concessionária economizou 106.947 minutos de interrupção para os clientes e evitou US$ 15.570 em custos com viagens de caminhões. Os dados demonstraram que os religadores TripSaver II poderiam melhorar o sistema e eliminar despesas.
Os resultados motivaram a equipe a usar os religadores TripSaver II para acelerar os esforços de modernização da rede da Alabama Power e melhorar a experiência do cliente em todo o seu território de serviço.
Para tornar as atualizações mais eficientes possíveis, a equipe desenvolveu um conjunto de ferramentas chamado Grid Inform, que usa análise de dados para ajudar a identificar e priorizar projetos em potencial.
A ferramenta Grid Inform considera uma série de entradas de dados, como classificações de alimentadores com pior desempenho, perda de receita devido a interrupções frequentes, o impacto de viagens de caminhão nos custos de O&M e custos de gestão de vegetação.
A ferramenta teve como alvo áreas do território de serviço da Alabama Power que seriam mais beneficiadas por uma mudança na estratégia de proteção de derivações e por investimento em nova tecnologia.
O próximo passo foi uma implantação expandida de aproximadamente 100 religadores TripSaver II em várias partes do estado, apoiada por análises de dados adicionais. Usando a ferramenta Grid Inform, a equipe selecionou locais que substituíram fusíveis de proteção de primeira linha em derivações por religadores TripSaver II.
Um religador TripSaver II instalado em linha de derivação da Alabama Power.
Resultados
Depois de analisar os resultados em campo por dois anos, os 100 religadores TripSaver II implantados registraram melhorias significativas tanto para a concessionária quanto para seus clientes.
À medida que tempestades e animais silvestres pressionavam o sistema, os dados revelaram que 71% das falhas eram temporárias, e os religadores impediram que essas falhas se tornassem interrupções de serviço prolongadas. A equipe incluiu também dias de grandes eventos em sua avaliação para monitorar melhor a satisfação do cliente e a economia de custos de O&M durante dias de céu azul e em condições climáticas severas.
Como resultado, as derivações protegidas pelos religadores TripSaver II passaram de uma média de 2,1 interrupções de serviço sustentadas para 0,47 interrupções de serviço sustentadas por ano. O impacto real para os clientes fez com que essas famílias passassem de experimentar a ocorrência de interrupção de serviço sustentada mais de duas vezes por ano para uma vez a cada três anos.
A instalação resultou em uma melhoria de 70% em nosso Índice de Frequência Média de Interrupção do Sistema (SAIFI) e uma melhoria de 57% em nosso Índice de Duração Média de Interrupção do Sistema (SAIDI) onde os religadores TripSaver II foram implantados.
O religador TripSaver II transformou a confiabilidade da rede para os clientes da Alabama Power.
Devido aos resultados desse programa direcionado, a Alabama Power desenvolveu com confiança um programa estratégico de modernização da rede em todo o estado, envolvendo a instalação de 1.500 religadores TripSaver II por ano ao longo de 10 anos. A concessionária espera que o número de religadores TripSaver II aumente anualmente, pois prevê resultados contínuos impressionantes.
Com mais de 4.000 religadores TripSaver II implantados como parte de seu programa de modernização da rede, os dispositivos já impactaram positivamente milhares de clientes e eliminaram mais de 6.000 interrupções de serviço anualmente.
Com todos os religadores TripSaver II instalados, a ferramenta Grid Inform captura mais dados. A equipe da Alabama Power analisa as informações para implantar estrategicamente religadores TripSaver II adicionais em toda a rede para garantir o benefício máximo aos clientes.
A ferramenta também permite que a Alabama Power obtenha uma compreensão mais profunda de seu sistema e encontre o caminho mais eficiente para avançar as capacidades gerais do sistema por meio de esforços mais amplos de modernização da rede.
Utilizando os dados e recursos dos religadores TripSaver II, a implantação em larga escala está ajudando a Alabama Power a aumentar a confiabilidade e evitar viagens de caminhão desnecessárias, permitindo que as equipes se concentrem nos esforços de modernização e preparem a rede para os desafios do futuro.
Data de Publicação
janeiro 29, 2025