想升级您的系统? 请从支线开始着手。原因如下

Back to Top

架空支线上的TripSaver II重合器

70%。

这是个非常惊人的数字:多达70%的架空支线停电干扰是由野生动物、天气和植被等因素造成的临时干扰。

这样的数据应当影响到业务决策、转移投资重点并激发策略创新。但目前为止,业界在应用现有解决方案来解决这个悬而未决的问题时进展缓慢。

是时候做出改变了。

通过降低这一数字(70%!),我们能够:

  • 改善电网的整体可靠性和韧性
  • 提高客户满意度
  • 提供可量化的效益,为整个行业和您的电力公司带来提升

我不太确定是否应该将其表述为“必定成功”,但如果老一套的台词合适的话……

支线的重要性

架空支线是电网中暴露在外最多的部分。假设平均分布的电路存在21条支线,引入智能设备来减少大量停电就能对电力公司和您的客户产生立竿见影的影响。收益累积会非常迅速,尤其是在工作人员经常长途跋涉到达电网边缘维修故障时。

支线升级带来的出色回报

支线升级带来的许多收益都可以量化,其中包括:

  • 节省运营和维护费用。减少麻烦的停电可以减少不必要的上门服务,并节省相关费用。实际上,支线自动化升级只需避免几次上门服务即可收回成本。
  • 提升可靠性和韧性。简单来说,即使在更为强劲的风暴中,我们也需要保证电力供应。架空支线升级能够极大程度地改善此区域中的指标,正如所演示的那样,许多电力公司部署了类似设备,SAIDI、SAIFI和持续停电平均次数均得到改善。
  • 提升客户满意度。离家更近的强韧电网直接意味着更出色的客户体验。瞬间供电中断更少意味着客户的不满更少。

支线升级带来的战略回报

其他的收益更方便量化,并且同样重要。其中包括:

  • 创新准备。通过展示支线升级取得的成功,您可以取得利益相关者的信任并获得投资,从而实施更为广泛的智能电网举措。
  • 环境进步。避免不必要的上门服务,有助于削减碳排放。由于智能支线可以替代一次性使用的保险丝和基于石油材料制造的液压重合器,因此您可以在电网中避免使用对环境造成有害影响的传统工具。
  • 正面的口碑。实施支线升级可以强化电网和寻找更多减少停电的高效和有效方法,展现出您的领导地位。当你受到公众的审视时,拥有一个反映积极心态的强大品牌会有所帮助。
  • 法规合规性。监管要求包含各种形式,从改善风暴响应,到解决服务不足地区的性能问题,以及确保在电网现代化的同时保持低费率。支线自动化设备是一种经济高效的工具,可以提供切实的可靠性和韧性改进,并且可以针对能源公平问题进行部署。
  • 线路工作人员受益。有了现代化解决方案,就不会再产生造成安全威胁的保险丝碎片或油污了。更强的韧性也意味着缩短在有害环境下行动的距离。
  • 操作防护措施。智能支线设备可以随时间推移保持其防护特性,减少维修次数。还可以减少再熔断错误,在重大事件中这一点尤其重要。熔断错误可能导致系统防护受到影响,并生成不准确的系统模型。

支线升级设备最佳担保

现在,您已经了解支线为什么是实施电网升级的优先着手点。接下来的部分非常重要:进行这项升级的理想工具就在这里。施恩禧的TripSaver® II跌落式重合器是一款自动化的支线设备,可以在多个方面为您的电力公司带来助益。

这款智能设备使用故障测试技术来确定干扰是否为暂时性的。如果是,TripSaver II重合器会恢复电力,防止这些干扰演变为持续性停电。

不过,眼见为实。来看看已经部署了TripSaver II,并取得了出色成果的电力公司的看法:

Alabama Power在仅使用TripSaver II重合器替换了20处支线保险丝的一年内节约了15,570美元的运营和维护费用。在进行广泛实施之后,该电力公司的支线受到TripSaver II重合器保护,持续性停电平均次数从每年2.1次下降到0.47次。此外,在系统中部署了重合器的区域,SAIFI和SAIDI评分分别改善了70%和57%。
Brazilian utility COPEL通过部署TripSaver II重合器,使SAIDI评分改善了68.1%,减少了45分钟的平均停电持续时间。部署后,COPEL迅速达到了规定的性能标准。此部署还允许电力公司规避长时间(有时甚至过夜)的偏远服务区域现场维修,减轻工作人员负担以便提供其他服务。

简而言之,TripSaver II重合器提供非常客观的投资回报,可非常轻松地整合到您的系统中,并对客户满意度和系统性能产生深远……好吧,这样说又有些“必定成功”的老生常谈了。

一试便知

随着您期望现代化并强化电网的需求愈发增加,立即开始能够获得巨大回报的支线升级非常合理。这些投资将帮助您尽早赢得胜利,为更多的升级带来动力,并将为电力公司和最终用户带来直接且实质性的好处。


在寻找将系统现代化的便捷途径?

与我们联系,了解TripSaver® II跌落式重合器可以提供哪些帮助。

专家

Kumar Chandran

出版日期

五月 10, 2024