分段变得过于复杂? 我们可以提供帮助

Back to Top

已安装的IntelliRupter

在这个夏天,与我交谈过的电力公司行业人士大多关注他们工作的关键方面之一:分段。

这很合理。这些目标是许多电力公司的电网现代化规划的主要部分,要达成这些目标所带来的压力可能会令人身心俱疲。

但是也有一些好消息:即使分段目标愈发紧迫,施恩禧仍然可以提供您所需要的解决方案,简化分段,轻松快速达成公司目标。

一个简单的事实:分段目标可以改善弹性

We have a lot of complexities to deal with, but segmentation doesn’t have to be one of them.
profile picture

电力公司想要将自己的馈线分段为较小的部分是存在充分理由的:分段越细,意味着面对风暴时的弹性更强,停电的客户更少,并能够更快地从风暴灾害中恢复。

这还只是宽泛的概述。再进行些深入研究,事情会变得更加有意思。

遭遇恶劣天气时,分段带来的韧性收益会在三个时间段显示出来:

  1. 最初的几秒钟内:一截树枝掉了下来,砸断了一部分馈线的线路。如果线路是辐射形的,分段可以隔离故障,只有受影响部分和下游部分的客户会停电。如果线路是环状的,自动化设备会迅速隔离故障至受影响的部分,同时在仅仅数秒内恢复所有周边分区的电力。
  2. 最初的几小时:调度员可以使用设备数据做出决策,在转移负载时恢复更多客户的电力。将线路分段为接入许多设备的许多部分有助于调度员执行切换。
  3. 最初的几天:工作人员在风暴余波中工作时,分段可以帮助他们更快地找到发生问题的区域。如果树枝掉在了未经分段的五英里长的线路上,想找到问题所在可能需要花点时间。但如果它掉在了500码长的分段线路上,查找时间就要短得多了。工作人员越快找到问题,就能越快解决问题并恢复电力。

        所有这些通过分段提升弹性的最终结果是:使客户感到更加满意,并可能节省数百万美元。

        这样做很复杂:为什么不选择传统的重合器

        最近,电力公司通常会尝试在每个分段中包含400或500名客户。但如果您尝试只使用传统重合器来实现这一水平的分段,您很可能会遭遇一些复杂的情况。

        • TCC难题:因为传统的重合器具备较宽的TCC曲线,如果将过多设备串联放置,则可能会出现交叠或不协调。要避免这一问题,电力公司工程师被迫设计出过于复杂的逻辑。
        • 切换时遇到的困难:为了避免TCC问题,许多电力公司对重合器进行了类似开关的配置,使用唯一编写的代码简化设备,防止它们再出现中断故障。这样做经常会事与愿违,并且可能产生更多停电的情况。

        简化方法:强有力的自动故障开断器

        有一种解决方案可以使这些分段带来的挑战变得简单:自动化故障开断器。

        如果您刚刚开始实现您的分段目标,这款设备可以解决很多复杂的情况,因为它:

        • 具备较窄的TCC曲线
        • 不需要自定义逻辑(无需编写代码!)
        • 无需进行通信
        • 可与现有电网设备轻松配合——即使设备来自不同生产商也一样

        查看此视频,了解其工作原理。

        如果您认为自己的分段能力已经到达了瓶颈,这款设备的以下功能还能帮助您更进一步:

        • 与现有的重合器一起工作或混用工作——即使设备来自不同生产商也一样
        • 提供不受限制的分段能力

        是的,您没有听错:“分段不受限制。” 观看此视频,了解具体的运作方式。

        施恩禧的IntelliRupter®脉冲关合®故障开断器是目前市面在售的值得信赖的自动化故障开断器——这款设备使您能够在提高电网可靠性和风暴恢复能力的同时实现馈线分段目标。

        在我们的行业中,我们有太多复杂的问题需要处理,但分段不需要成为其中之一。因此,通过部署解决方案来实现简化将帮助您轻松简单地实现分割目标。

        专家

        Lea Maurer

        出版日期

        八月 19, 2024