施恩禧TripSaver II重合器帮助乡村电力公司打破年度维修周期
案例研究
施恩禧精选解决方案:TripSaver® II跌落式重合器
地点:俄克拉荷马州东北部
客户挑战
Lake Region Electric Cooperative是俄克拉荷马州哈尔伯特的一家24,000表计的电力公司。与许多乡村合作公司一样,它有许多线路安装了液压重合器,用于馈线保护和分段。已安装的数以百计的重合器需要维修,通常以6年为一个周期。
液压重合器进入车间之后,其维修费用根据退回装置的工作负荷和物理要求有很大差异,但电力公司通常平均每个装置支付600美元。当维修要求非常多时,它会选择购买价格高达3,000美元的翻新装置。装置经过维修或更换后,合作公司会将其退回到库存,然后周期继续。大量重合器库存必须维护,以涵盖每年因维修而减少的数量,并且涵盖因装置在服务时出现故障而紧急更换的数量。
为推动维修过程,液压安装的杆顶施工标准随之更改,添加了旁路开关,以免在拆除重合器时停电。这意味着重合器地点的拆除工作通常需要工作人员在现场工作一个小时才能完成。但是,在一些地方,工作人员继续更新地点以添加熔断器,这需要额外的时间。

在施恩禧的帮助下,Lake Region Electric Cooperative正在寻找新的方法来保护其庞大的乡村电网。
更复杂的是,电力公司系统的部分在增长,要求负载能力超过现有液压重合器的连续额定值。液压重合器系列线圈的跳闸额定值设计为其连续额定值的两倍。因此,线圈额定值限制连续额定电流,这意味着25安培的装置在50安培时跳闸,因此向上移动到下一个35安培的标准线圈大小将在70安培时跳闸,这不再协调。
面对这些类型的挑战,Lake Region Electric探索了替代方案,能够更好地适应设备协调、需要更少的维护并减少库存需求。该电力公司评估了几种替代方案,这些方案使用微处理器控件或采用具有潜在高电压的带电储罐设计。公司发现,带控件的电子重合器通常需要监控和维修。另一种选择是带电储罐设计,但这需要特殊的操作程序和培训。
施恩禧解决方案
得知施恩禧的TripSaver II跌落式重合器后,Lake Region欢迎施恩禧对设备进行详细的技术审查。深入讨论了所有方面,包括协调、设置、安装和操作。由于TripSaver II重合器采用固体电介质,并具有自供电可配置的电子控件,因此该电子公司意识到,对于液压重合器及其昂贵的维护周期来说,这是一种有吸引力的替代方案。该合作公司同意进行小范围TripSaver II重合器试点,以亲身体验整个过程:编程、安装、调试和操作。施恩禧进行跟进,协助现场培训操作人员和其他利益相关者,以便所有参与人员都感到舒适并了解情况。
Lake Region还意识到TripSaver II重合器可以帮助解决其设备协调问题。该电力公司可以将设备的电子控件设置为50安培时跳闸,而不必担心持续负载限制,因为TripSaver II重合器可以适应高达100安培的额定电流。
施恩禧现场工程师帮助Lake Region进行设备协调工作。现在,两种操作(快速操作和延迟操作)具有相同的液压特性并采用用户可配置的设置,因此合作公司可以直接更换其完全协调的液压重合器。
虽然液压重合器的物理尺寸一直都不是主要问题,但Lake Region还是借此机会利用更小的TripSaver II重合器配置,通过减少杂乱来改善电线杆的外观。
结果

Lake Region使用TripSaver II重合器进行单相集群安装,让安装更整洁、更简单。
Lake Region Electric Cooperative对其试点结果非常满意,随着现有液压重合器废弃或停止使用,该公司已经开始使用TripSaver II跌落式重合器替换和升级其已安装的液压重合器。此外,它还开始在所有新重合器安装中使用TripSaver II重合器。合作公司的新线担配置也在简化更新和安装。
Lake Region为TripSaver II重合器支付的价格大约是新液压装置的一半。此外,它还发现,TripSaver II在协调和操作方面要灵活很多。新升级的最大投资回报是消除了进行定期年度维修(每年大约拆除、更换和维修150台设备)所需的过多库存,以及维修在用装置的费用。对于Lake Region来说,这意味着仅在维修费用方面平均每年至少节省120,000美元。此外,这种合作方式还增加了灵活性,可以适应当前的应用程序和未来系统变更,这是以前液压装置无法解决的问题。
出版日期
一月 29, 2018