新一代SWER线路重合器降低新西兰农村地区的停电率
案例研究
施恩禧精选解决方案:TripSaver® II跌落式重合器
地点:新西兰南岛
客户挑战
PowerNet Limited是新西兰第四大投资者持有的电力公司,其电网的监管资产价值位居前列。该公司为超过7万名客户提供服务,运营范围位于南岛的最南端。其电网包括多种中压配电设备,其中包括新西兰最大的单线接地回路(SWER)电网之一。这些线路的设计源于近一个世纪前的新西兰,旨在以经济高效的方式为农村地区供电。由于其结构简单且成本低于两相或三相系统,这种设计在新西兰和澳大利亚的部分地区仍被广泛用于农村配电。
在初步试点取得积极成果后,PowerNet正将TripSaver II重合器试点扩展到所有SWER线路。
与许多其他电力公司一样,PowerNet过去一直使用液压重合器来保护SWER线路并进行故障测试。然而,由于设备老化,绝大多数液压重合器已被停用,以避免潜在的灾难性故障。这导致这些线路的运维成本上升,而且对社区来说至关重要的是,更多的用户经常遭遇停电。
液压重合器依赖油和相对复杂的机械零件运行,因此仍在使用的设备需要频繁维护,并且维修耗时较长。当需要进行重大修复时,零件采购变得更加困难且昂贵,迫使PowerNet使用备用库存中的零件和翻新的整机设备。因为还需要储备重合器的备用库存以应对现场设备故障时的紧急更换,这进一步增加了总体运营成本。PowerNet决定重新审视其保护策略。
S&C’s TripSaver II reclosers are projected to save us 10 truck rolls per week, resulting in a significant reduction in O&M costs versus conventional hydraulic reclosers. More importantly, it means improved reliability for our customers located in the most remote areas of our system.
施恩禧解决方案
PowerNet探索了类似于液压重合器的替代方案,这些方案的维修需求更少,能够重合闸多达四次,减少库存需求,并最终减少停电次数,同时保持与液压设备相同的保护操作特性。
PowerNet首次接触到施恩禧的TripSaver II跌落式重合器是在新西兰的一次电力工程师会议上。在活动中,施恩禧进行了现场演示,随后通过面对面交流强调了TripSaver II重合器试点的优势。PowerNet认为该设备的最大优势是其易于安装,且与液压重合器不同,TripSaver II重合器没有需要用户维护或更换的零件。
TripSaver II重合器用于保护新西兰的SWER线路。
PowerNet发现,TripSaver II重合器在适应性和配置灵活性方面相比其他SWER线路保护方案具有多项优势。与液压重合器这种固定的机械装置不同,TripSaver II重合器可由用户配置,并包含基于微处理器的继电器,能够为电力公司提供精确的时间-电流特性(TCC)曲线和改进的协调能力,包括熔断器后备功能。此外,TripSaver II重合器的智能功能还能为PowerNet记录数据,使该公司能够更好地分析事件并优化系统。使用TripSaver II重合器还意味着PowerNet可以降低库存成本、削减年度维修费用,并避免维修团队因停电而进行数小时的长途出行。
认识到TripSaver II重合器能够提高其最偏远地区的可靠性后,PowerNet决定开展六台重合器的初步试用。施恩禧为PowerNet提供了全面的培训,涵盖工程团队和运维人员,以确保他们在部署设备时能够熟练操作。在整个试用期间,施恩禧还提供了持续的支持、数据收集以及试点中期的评估。
结果
PowerNet对项目的初步成功感到非常满意,并决定增加其电网中部署的设备数量。扩展试用包括大约24台设备,已为该电力公司节省了总计121次维修车辆出动。通过成功防止临时故障演变为永久停电,TripSaver II重合器平均每台设备每年可减少八次维修车辆出动,为PowerNet带来了快速收回投资的效果。
这些显著的优势促使PowerNet决定在未来几年内将试点扩展到所有SWER线路,部署65台TripSaver II重合器。PowerNet预计,当这些设备完全部署后,每年将减少约520次维修车辆出动,相当于每年节省1,000多个工作人员工时,这些工时原本用于处理故障管理任务。这意味着PowerNet每周可避免约10次维修车辆出动,同时与传统液压重合器相比,显著降低了运维成本。
出版日期
三月 22, 2022