Alabama Power通过数据分析和施恩禧先进的支线保护技术实现电网现代化

案例研究
施恩禧精选解决方案:TripSaver® II跌落式重合器

地点:阿拉巴马

客户挑战

Alabama Power是Southern Company的子公司,也是阿拉巴马州最大的电力公司,通过85,586英里的线路为该州南部三分之二的地区供电。该公司运营的区域是美国最容易遭受风暴袭击的地区之一,全年面临龙卷风、雷暴和热带风暴的威胁。持续不断的恶劣天气事件会对电力可靠性和韧性构成潜在威胁,且会影响150万客户的用电体验。

Alabama Power的维修团队正在农村地区进行电力恢复工作

Alabama Power的维修团队正在农村地区进行电力恢复工作。

该电力公司认识到,减少支线停电对提高客户供电质量至关重要。通过对系统性能问题的调查,Alabama Power发现某些由熔断器保护的支线虽然按设计运行,但表现出较高的不可靠性。这些传统的支线熔断器在检测到故障电流时会切断客户供电,即使故障是临时性的。

考虑到服务区域的农村特性以及日益频繁和严重的风暴,停电事件正在引发可靠性问题并影响客户满意度。由于维修团队必须前往每个停电地点更换熔断器,这些事件还因频繁的维修车辆出动而增加了运维成本。为了解决这些问题,Alabama Power认为重新评估其支线保护策略可能具有重要价值。

施恩禧解决方案

Alabama Power的团队在探索先进的支线保护解决方案时,对施恩禧的TripSaver II跌落式重合器非常熟悉,此前已在部分支线上部署该设备以替换老化资产并降低运维成本。

基于对TripSaver II重合器效果的信心,团队决定扩大其应用范围,以解决熔断器保护支线的问题。通过在支线层面引入故障测试,TripSaver II重合器能够防止临时故障演变为持续停电。

该电力公司通过分析全面的停电报告和可靠性指数,确定了安装重合闸的最佳位置。随后,团队在伯明翰地区部署了首批20台TripSaver II重合器进行测试。

展示了20台TripSaver重合器在一年内的运行结果的图表

经过一年的运行,Alabama Power对重合器的性能进行了研究并评估了结果。评估显示,可靠性得到了显著提升。

该电力公司节省了106,947分钟的客户停电时间,并避免了15,570美元的维修车辆出动成本。数据表明,TripSaver II重合器能够改善系统性能并减少开支。

这些成果激励团队使用TripSaver II重合器加速Alabama Power的电网现代化进程,并提升整个服务区域的客户体验。

为了尽可能高效地进行升级,团队开发了一套名为Grid Inform的工具,该工具利用数据分析帮助识别和优先安排潜在项目。

Grid Inform工具考虑了多种数据输入,例如表现最差的馈线评级、频繁停电导致的收入损失、维修车辆出动对运维成本的影响以及植被管理成本。

该工具锁定了Alabama Power服务区域内最能从支线保护策略变革和新技术投资中受益的区域。

下一步是在全州范围内扩展部署约100台TripSaver II重合器,并得到更多数据分析的支持。借助Grid Inform工具,团队选择了用TripSaver II重合器替换支线首端保护熔断器的地点。

安装在Alabama Power的支线上的TripSaver II重合器。

安装在Alabama Power的支线上的TripSaver II重合器。

结果

经过对现场两年运行结果的分析,部署的100台TripSaver II重合器为电力公司及其客户带来了显著改善。

在风暴和野生动物对系统造成压力的情况下,数据显示71%的故障是临时性的,而重合器成功防止了这些故障演变为持续停电。团队还将重大事件日纳入评估范围,以更好地跟踪晴天和恶劣天气期间的客户满意度和运维成本节省情况。

100台TripSaver II重合器的运行结果

结果显示,受TripSaver II重合器保护的支线,其年平均持续停电次数从2.1次减少到0.47次。对客户的实际影响是,这些家庭从每年经历两次以上的持续停电,变为每三年才经历一次。

在部署TripSaver II 重合器的区域,系统平均停电频率指数(SAIFI)改善了70%,系统平均停电时间指数(SAIDI)改善了57%。

TripSaver II 重合器显著提升了Alabama Power客户的电网可靠性。

TripSaver II 重合器显著提升了Alabama Power客户的电网可靠性。

基于这一针对性项目的成果,Alabama Power信心十足地制定了覆盖全州的电网现代化战略计划,计划在未来10年内每年安装1,500台TripSaver II重合器。该电力公司预计,随着持续取得令人瞩目的成果,TripSaver II重合器的部署数量将逐年增加。

作为电网现代化计划的一部分,目前已部署了超过4,000台TripSaver II重合器,这些设备已经对数千名客户产生了积极影响,并每年消除了6,000多次停电事件

随着每台TripSaver II重合器的安装,Grid Inform工具都会捕获更多数据。Alabama Power的团队通过分析这些信息,战略性地在电网中部署更多TripSaver II重合器,以确保客户获得最大收益。

该工具还使Alabama Power能够更深入地了解其系统,并通过更广泛的电网现代化努力找到提升整体系统能力的最有效途径。

通过利用TripSaver II重合器的数据和功能,大规模部署正在帮助Alabama Power提高可靠性并减少不必要的维修车辆出动,使团队能够专注于现代化工作,并为应对未来的电网挑战做好准备。

出版日期

一月 29, 2025

立即联系我们以了解更多信息。

联系我们
Download