Habersham Electric Membership Corporation (EMC)利用施恩禧技术提升佐治亚州东北部的电网弹性

Helen变电站的供电电路上安装的Intellirupter

这两家公司达成合作,使Habersham EMC会员的平均停电时间较前三年减少14.6%

芝加哥——2024年12月10日——领先电气合作公司Habersham EMC与弹性电网技术顶尖创新公司施恩禧电气公司宣布,部署施恩禧解决方案成功提升了Habersham EMC电网的弹性和可靠性。

Habersham EMC为佐治亚州东北部六个县超过28,000位会员提供可靠、清洁且可负担的能源。为了践行其尽可能为会员提供最可靠且最高效的服务的承诺,Habersham EMC积极投资部署施恩禧的创新解决方案。新部署的技术IntelliRupter®智能脉冲式重合器®故障开断器、TripSaver® II跌落式重合器和IntelliTeam™ FMS馈线管理系统实现了实时监测和自动化故障检测、排除和恢复。

Habersham EMC CEO Bryan Ferguson说:“我们努力走在电网现代化的前沿,并致力于更好地服务于我们的会员。我们与施恩禧的密切合作在增强系统的弹性和可靠性方面发挥了关键作用。很荣幸能够成为采用领先技术改善我们整体运营效率和可持续性的先行者。”

因为部署施恩禧技术,Habersham EMC的平均停电时间较前三年减少了14.6%。此外,个人会员的停电时间减少了38%(以分钟为单位)。停电时间的减少意味着,能为需要电力维持从移动电话到个人电脑,再到交通和家庭医疗护理等一切工作的家庭和企业减少中断,提供更加可靠的供电。

施恩禧电气公司总裁兼CEO Anders Sjoelin说:“我们很开心能支持Habersham EMC构建高弹性电网,使其不仅能够承受停电考验并从中恢复,还能尽可能减小停电对其会员的影响。该项目的侧重点在于,构建我们需要的网络需要我们共同努力,购买并实施创新的配电解决方案,增强电网承受中断的能力。当我们的客户取得成功时,我们也为所有人创造了一个弹性和可靠性更高的电能未来。”

关于Habersham EMC:
Habersham EMC是一家会员制电气公司,为六个县超过28,000名会员提供服务。Habersham EMC致力于提供可靠、高效且安全的电力服务,一直走在电网现代化更新改造的前沿。

专家

S&C 电力公司

出版日期

十二月 10, 2024