A medida que la red cambia, la necesidad de contar con soluciones eléctricas sostenibles y resilientes es cada vez más fundamental, y las microrredes constituyen una herramienta para que las empresas de servicios públicos, así como las industriales y comerciales, aborden nuevos desafíos y requisitos de red. Aunque a menudo las empresas se ven tentadas a reducir los costos y eludir los controles de microrred de calidad, hacerlo representa una apuesta peligrosa. Sin el sistema de control adecuado, su microrred podría ser solo una colección de equipos costosos que no funcionarán correctamente en conjunto o serán objeto de ataques de piratas informáticos fácilmente.
Es fundamental contar con un sistema de control sólido para operar las microrredes avanzadas. El Sistema de Control de Microrredes GridMaster® simplifica la complejidad inherente a una microrred para integrarse y comunicarse fácilmente con un host de diferentes recursos eléctricos. El sistema sofisticado está integrado a un protocolo de seguridad cibernética para mitigar la creciente amenaza de ataques cibernéticos, y ofrece una interfaz de usuario intuitiva y la flexibilidad para adaptarse a medida que cambian sus necesidades.
Ventajas
Optimiza el rendimiento y maximiza la resiliencia
Conocer másSeguridad cibernética integrada de uso militar
Conocer másFácil de usar y escalable
Conocer másCasos de Estudio
Microrred Ameren
Microrred para servicios públicos con 16 casos de uso
Leer el Caso Práctico CompletoNorth Bay Hydro
La microrred proporciona un centro de resiliencia con energía sostenible para la comunidad
Leer el Caso Práctico CompletoDespacho Económico
El controlador GridMaster ofrece capacidades de despacho económico a través de una interfaz fácil de utilizar. En ubicaciones con altas tasas de electricidad o incentivos de empresas de electricidad, GridMaster puede controlar los recursos de la red para brindar ingresos continuos y reducir los costos generales del sistema durante la vida útil.
El despacho económico compara el costo de la compra de electricidad de todos los recursos, incluido el sistema de empresas de electricidad y todos los recursos de energía distribuida (DER) de microrredes locales. Estos costos se utilizan para determinar cómo despachar cada recurso. Para los cargos de electricidad, se consideran los cargos por energía y por demanda pico junto con cualquier variación estacional y de tiempo de uso. El algoritmo del despacho económico tiene en cuenta cualquier combinación razonable del tiempo de uso, las tasas de bloques y las variaciones estacionales en los costos eléctricos y de combustible. El Sistema de Control de Microrredes GridMaster® brinda una interfaz intuitiva para ingresar y editar estos parámetros.
Las rutinas del despacho económico del GridMaster presentan varias posibilidades diferentes para ahorrar costos:
-
La reducción de la demanda se utiliza en instalaciones donde la planta está sujeta a cargos de alta demanda. Los algoritmos adaptables observan el historial reciente del uso de energía para determinar los límites de uso de electricidad en torno al despacho de fuentes locales.
-
El arbitraje de energía se utiliza si hay almacenamiento de energía disponible junto con diferencias favorables en los precios de la electricidad en función del tiempo de uso. GridMaster almacena energía cuando los precios de la energía son bajos y, luego, utiliza esa energía para compensar el uso de electricidad de la red cuando los precios son altos.
-
El despacho de “propagación de chispas” puede ocurrir cuando el costo de encendido y ejecución de un generador es menor al costo de la compra de una cantidad equivalente de energía. Esta estrategia se utiliza normalmente cuando los precios de los combustibles (p. ej., el gas natural) son bajos y los precios de la energía son altos. En las instalaciones que cuentan con precios de electricidad en función del tiempo de uso, el despacho de propagación de chispas puede reducir los costos de energía durante los periodos pico.
En todos los casos, los costos de mantenimiento y operación del equipo se tienen en cuenta cuando se decide operar una fuente de energía. Una página de ahorros fácil de leer muestra en tiempo real cuánto dinero ha ahorrado en el periodo de facturación actual, en el anterior e incluso desde el comienzo del año.