S&C Termina el Proyecto Ameren de Micro-red cerca de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign

CHICAGO, mayo 23, 2017 – S&C Electric Company, líder en la red de distribución eléctrica que delinea el futuro de la entrega de energía anunció hoy que ha proporcionado la automatización inteligente y los sistemas de control para la instalación de una micro-red de la Ameren Corporation en Champaign, Illinois. Ubicada en el Technology Applications Center (TAC) [Centro de Aplicaciones Tecnológicas] cerca del campus de la Universidad de Illinois, la micro-red de Ameren proporciona múltiples fuentes de generación distribuida – solar, eólica, de gas natural y de almacenamiento de batería – así como una automatización avanzada para apoyar al TAC y una carga residencial de 1 MW.

En el caso de una interrupción de energía, la micro-red de Ameren utilizará la automatización inteligente de S&C y controles secundarios de IPERC, la subsidiaria recientemente adquirida  de propiedad total por S&C, para el funcionamiento en isla de la red de distribución eléctrica de Ameren. La micro-red utilizará los recursos disponibles de generación y almacenamiento de energía para reformar la red de distribución eléctrica con el objeto de proporcionar energía estable a largo plazo a los residentes y a los negocios. Durante la operación normal, la micro-red utiliza los recursos de generación del sitio para optimizar la eficiencia del sistema de energía y permitir a Ameren probar cómo agregar fuentes de energía distribuida y servir las cargas vivas al cliente en un alimentador de distribución de una compañía eléctrica real. Una característica única de la micro-red de Ameren es su capacidad de transferir perfectamente a los clientes sin interrupciones de regreso a la red de distribución eléctrica de la compañía eléctrica después del funcionamiento en isla, sin que los clientes experimenten ninguna interrupción.

“Cuando una micro-red se aísla de la red mayor de distribución eléctrica y pierde todos los servicios secundarios esenciales que proporcionan a los clientes la calidad de energía que necesitan”, dice David Chiesa, director senior, Desarrollo de Negocios, de S&C. “Asegurando que los clientes están perfectamente apoyados por la generación distribuida de una micro-red cibernéticamente segura, requiere de una ingeniería experta, un almacenamiento de energía y un equipo inteligente que pueda pensar y actuar rápidamente. A través de los sistemas de administración de almacenamiento de energía de S&C, podemos proporcionar varios flujos de valores para asegurar que la micro-red y la comunidad a su alrededor experimenten una óptima adaptación.

La micro-red de Ameren es el primer sistema en los Estados Unidos en utilizar el Sistema de Administración de Almacenamiento PureWave® SMS-250, que proporciona 500 kWhoras de almacenamiento de energía de batería de ion de litio para el sistema de micro-red. El SMS-250 almacena energía tanto de la compañía eléctrica como de las fuentes de generación de energía de la instalación; proporciona la señal de voltaje para la micro-red; habilita la integración renovable y el suavizado y controla la frecuencia de la micro-red y la calidad de energía. El proyecto también utiliza una mezcla de nuevas fuentes de generación distribuida incluyendo una turbina de viento de 100 kW, un conjunto solar de 125 kW y dos generadores de gas natural de 500 kW.

“Al aprovechar la automatización avanzada y las capacidades de almacenamiento de batería de S&C, junto con la experiencia de nuestros otros socios del proyecto, hemos construido una de las micro-redes más tecnológicamente avanzadas a escala de compañía eléctrica en Norteamérica”, dijo Richard J. Mark, director y presidente de Ameren Illinois. “El trabajo que estamos llevando a cabo en la micro-red de Champaign nos está preparando para enfrentar de una forma rentable, la demanda futura de una energía más limpia. Estamos allanando el camino para una red de distribución eléctrica más inteligente, más confiable y más resistente. Justo aquí en Illinois”.

La micro-red de Ameren en una de las pocas micro-redes en el mundo que operan con voltajes a escala de compañía eléctrica, entre 4 kV y 34.5 kV,  y que tiene múltiples niveles de control. Ameren es también la primera compañía eléctrica propiedad de los inversionistas en utilizar una micro-red para aislar a los clientes en un alimentador activo. Los controles IPERC cibernéticamente seguros determinarán cuándo la carga necesaria es demasiado grande para que los renovables solos la carguen, y energicen el generador o el sistema de almacenamiento de energía para que los ayude.

Especialista

S&C Electric Company

Fecha de Publicación

mayo 23, 2017