S&C Electric Company Revela una Solución Nueva y Moderna para las Interrupciones del Servicio en la Periferia de la Red

Una flamante innovación permite las pruebas de fallas en la periferia de la red y mitiga las innecesarias interrupciones del servicio

CHICAGO, 24 de enero de 2022 – S&C Electric Company, una líder innovadora en redes que mejora la confiabilidad y el suministro de energía en todo el mundo, anuncia su última innovación, el interruptor de reinicio automático VacuFuse® II, la más reciente solución lateral para la protección de la periferia de la red. El interruptor VacuFuse II permite las pruebas de fallas en la periferia de la red y mitiga las molestas interrupciones del servicio, lo que garantiza una mayor confiabilidad para los clientes y menos visitas de mantenimiento para las empresas de electricidad.

Debido a que las tormentas se vuelven cada vez más intensas y más personas trabajan desde casa, las interrupciones del servicio en la periferia de la red tienen un mayor impacto que antes. Estas zonas suelen estar protegidas por fusibles de transformadores de distribución aérea, que funcionan tanto si la falla es temporal como permanente. Mientras que hasta el 70 por ciento de estas fallas son causadas por situaciones molestas, como la fauna o el follaje, los fusibles de los transformadores de distribución aérea están causando largas interrupciones del servicio de energía que se pueden evitar.

El nuevo interruptor VacuFuse II de S&C comprueba si las fallas son temporales y restablece la alimentación de manera automática cuando lo son. Debido a que los problemas en la periferia de la red tienden a agruparse en focos, este avanzado dispositivo de protección puede dirigirse a los puntos problemáticos de la red. Las empresas de electricidad no solo pueden reducir sus costos de mantenimiento con esta nueva solución, sino que también pueden mantener la satisfacción de los clientes en un nivel alto y cumplir sus expectativas de una red moderna y confiable.

“A lo largo de nuestros 110 años de historia, la innovación ha sido la base de S&C Electric Company”, afirmó Anders Sjoelin, presidente y director ejecutivo de S&C Electric Company. “Trabajamos de cerca con nuestros clientes para entender sus desafíos y desarrollar soluciones para aplicaciones del mundo real. Las empresas de electricidad se enfrentan a una importante transformación energética y buscan formas de modernizar y mejorar la confiabilidad y la resistencia de cada pieza de la red. El Interruptor de Restablecimiento VacuFuse® II es el ejemplo más reciente de cómo hemos colaborado con los clientes para resolver los desafíos del sector y hemos creado una solución innovadora y fácil de usar que aborda las interrupciones del servicio en la periferia de la red”.

El Interruptor de Restablecimiento VacuFuse II brinda una variedad de beneficios a los clientes de las empresas eléctricas:

• Aumenta la satisfacción del cliente: Se ocupa de las zonas de la red propensas a interrupciones del servicio y ayuda a resolver la situación de los clientes que experimentan múltiples interrupciones (CEMI)
• Reduce los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M): Ahorra costos de Operación y Mantenimiento al mitigar el 70 por ciento de las interrupciones del servicio causadas por molestas operaciones de fusibles sobre los transformadores de distribución aérea
• Impulsa la confiabilidad y la resiliencia: Proporciona una protección avanzada para satisfacer las crecientes expectativas de los clientes y permite una restauración más rápida de todo el sistema durante el mal clima

El Interruptor de Restablecimiento VacuFuse II funciona con transformadores de distribución aérea de 7.2 kV a 12.5 kV y está disponible en tamaños compatibles con cortacircuitos de 15 kV y 25 kV para adaptarse a la mayoría de los sistemas laterales. Con un peso de solo 12 libras, el interruptor VacuFuse II es fácil de instalar y viene configurado de fábrica antes de su envío con curvas estándares (es decir, K, KS, T), curvas personalizables o las nuevas curvas específicas para transformadores de S&C.

Especialista

S&C Electric Company

Fecha de Publicación

enero 24, 2022