North Bay Hydro se Asocia con S&C para Construir el Parque de Energía Comunitaria en North Bay
La implementación trae consigo el incremento de la calidad de la energía, la flexibilidad y una multitud de beneficios para la comunidad.
S&C Electric Canada Ltd., una subsidiaria de propiedad total de S&C Electric Company, un líder en redes de distribución inteligentes que moldea el futuro de la entrega de energía, anunció hoy su asociación con North Bay Hydro para el despliegue de una micro-red en el Parque de Energía Comunitaria de North Bay.
El objetivo del proyecto es realizar la ingeniería, la adquisición y la administración del contrato para una micro-red automatizada que combina los paneles solares y otras fuentes de energía, el almacenamiento de energía de batería y la tecnología de punta del GridMaster® Microgrid Control System (Sistema de Control de Micro-red GridMaster®). S&C es un pionero global en el espacio de la micro-red. Con la experiencia de una industria líder, S&C ha desplegado 17 micro-redes y 21 sistemas de almacenamiento de energía a gran escala durante la última década.
“Este proyecto combinará la generación renovable, el almacenamiento de energía y el Sistema de Control de Micro-red GridMaster® para integrar totalmente todos los componentes”, dijo Paul McMullen, Vice-Persidente de S&C Electric Canada Ltd. “North Bay Hydro ha sido lo suficientemente innovador como para darse cuenta de que pueden obtener beneficios hoy mientras preparan la red de distribución local, su compañía eléctrica, y por supuesto a la comunidad para la red del futuro”.
El Parque de Energía Comunitaria de North Bay incluirá un conjunto solar montado en el Centro Acuático de la ciudad, con la capacidad de operar en el modo de funcionamiento en isla separado de la red principal de distribución de energía. Una micro-red permitirá que esta electricidad renovable abastezca a las vecinas pistas de hielo Memorial Gardens. Esta energía solar limpia también contribuirá con una estación de carga para vehículos eléctricos. Un Sistema de Administración de Almacenamiento PureWave® SMS-250 asegurará que las interrupciones en la red de distribución pueden ser manejadas perfectamente, y mejorará la flexibilidad por medio del almacenamiento de energía para que sea utilizada cuando sea necesario. El Parque de Energía también incluirá una planta de cogeneración que ayudará a alimentar la micro-red y calentará a ambos, el Centro Acuático y los Memorial Gardens.
“Este proyecto será para el beneficio de la comunidad: educacionalmente, económicamente y en beneficio de la creación de empleos” dijo Todd Wilcox, CEO de North Bay Hydro.“ Emplearemos a los comerciantes locales, llevaremos a cabo programas de superación educativa en las escuelas y proporcionaremos a la comunidad independencia de energía. El proyecto es modular, por lo tanto, la expansión será más fácil conforme el sitio evoluciona a medida que cambian las necesidades de la comunidad. Los Memorial Garden y el Centro Acuático serán utilizados como punto de refugio en tiempos de crisis, un beneficio invaluable para la comunidad. Este será uno de los pocos complejos en un radio de 100 km capaz de mantener las luces y la calefacción encendidas mientras acogen a personas si la red principal de distribución falla, por ejemplo, debido a una tormenta de hielo”.
S&C felicita a North Baya Hidra por posicionarse como una municipalidad que piensa hacia adelante. Con la introducción de una infraestructura moderna de energía, la ciudad puede esperar la atracción de nuevas inversiones comerciales al área, beneficiando a la totalidad de la comunidad.
Especialista
S&C Electric Company
Fecha de Publicación
agosto 28, 2017