¿Desea actualizar su sistema? Comience con las líneas laterales. Le mostramos por qué

Back to Top

Reconectador TripSaver II en líneas laterales aéreas

Setenta por ciento.

Es la cifra más alta aquí. Al menos el 70 % de las interrupciones en las líneas aéreas laterales se deben a factores temporales como la fauna, el clima y la vegetación.

Una estadística como esta debería repercutir en las decisiones empresariales, cambiar el enfoque de la inversión y fomentar la innovación estratégica. Sin embargo, el sector ha tardado en adoptar las soluciones existentes para hacer frente a este problema.

Es hora de cambiar eso.

Si abordamos esta cifra (70 %), podremos hacer lo siguiente:

  • Mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red
  • Aumentar la satisfacción del cliente
  • Ofrecer beneficios cualitativos que puedan favorecer al sector y a su empresa

Quizás sea exagerado decir que es la “decisión correcta”, pero si el cliché encaja…

¿Por qué son importantes las líneas laterales?

Las líneas laterales aéreas son la parte más expuesta de la red. Debido a que el circuito de distribución promedio tiene 21 líneas laterales, la implementación de un dispositivo inteligente para mitigar la mayor cantidad de interrupciones del servicio puede tener un impacto inmediato, tanto para la empresa como para los clientes. Los beneficios aumentan rápidamente, en especial si el personal suele viajar largas distancias para atender las fallas que se producen en los bordes de la red.

Beneficios tangibles de las actualizaciones de las líneas laterales

Son varios los beneficios que se obtienen gracias a las actualizaciones de las líneas laterales, por ejemplo:

  • Ahorros de costos de operación y mantenimiento (O&M). La reducción de las molestas interrupciones del servicio permite el ahorro de desplazamientos innecesarios de camiones con cuadrillas y costos asociados. De hecho, si se eliminan algunos desplazamientos de camiones, la mejora de la automatización líneas laterales podría amortizarse por sí sola.
  • Más confiabilidad y más resiliencia. En pocas palabras, nuestra tarea es mantener la electricidad, incluso durante las tormentas que cada vez son más intensas. Las actualizaciones de las líneas laterales aéreas pueden mejorar considerablemente las métricas en esta área. Así lo demuestran las numerosas empresas que implementaron estos dispositivos y observaron mejoras en el SAIDI, en el SAIFI y la cantidad promedio de interrupciones del servicio prolongadas.
  • Mejora de la satisfacción del cliente. Una red más fuerte y más cerca de casa mejora la experiencia del cliente. Menos interrupciones momentáneas se traducen en menos quejas de los clientes.

Beneficios estratégicos de las actualizaciones en las líneas laterales

Otros beneficios son más cualitativos, pero no por ello menos valiosos. Entre estos beneficios se encuentran los siguientes:

  • Capacidad para innovar. Una demostración del éxito de las actualizaciones laterales le permitirá ganarse la confianza de las partes interesadas a la hora de emprender iniciativas más amplias de redes inteligentes.
  • Progreso ambiental. La eliminación de desplazamientos innecesarios de camiones con cuadrillas contribuye a la reducción de las emisiones de carbono. Dado que las soluciones laterales inteligentes pueden reemplazar a los fusibles de un solo uso y a los reconectadores hidráulicos que funcionan con aceite, puede eliminar de la red aquellas herramientas convencionales que tienen un impacto ambiental negativo.
  • Reputación positiva. Con la actualización de las líneas laterales, demostrará que se esfuerza por reforzar la red y encontrar formas más eficientes y eficaces de reducirlas interrupciones del servicio. Contar con una marca fuerte que refleje una mentalidad proactiva, ayuda cuando el público lo está observando.
  • Cumplimiento de normativas. Las exigencias reguladoras adoptan diversas formas, que van desde mejorar la respuesta ante las tormentas, abordar el rendimiento en las áreas desatendidas, hasta garantizar que las tarifas se mantengan bajas sin dejar de modernizar la red. Los dispositivos de automatización de líneas laterales son herramientas rentables que brindan mejoras tangibles de confiabilidad y resiliencia, y su implementación puede responder a preocupaciones de equidad energética.
  • Beneficios para el personal en las líneas. Gracias a las soluciones modernas, no hay expulsión de fragmentos o de aceite que puedan suponer una amenaza para la seguridad del personal. Una mejor resiliencia también implica menos kilómetros recorridos en condiciones peligrosas.
  • Medidas de seguridad operativa. Los dispositivos laterales inteligentes mantienen sus características de protección a lo largo del tiempo, lo que reduce el mantenimiento. Además, disminuyen los errores por reposición de fusibles, especialmente durante incidentes graves. Los errores que se producen con los fusibles pueden comprometer la protección del sistema y crear modelos inexactos del sistema.

Una mejor opción para un dispositivo de actualización de líneas laterales

Ahora sabe por qué las líneas laterales son el punto de partida a la hora de actualizar la red. La mejor parte: la herramienta ideal para esta actualización ya existe. El Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II de S&C’ es un dispositivo lateral automatizado que puede funcionar en múltiples frentes de su empresa.

Este dispositivo inteligente utiliza tecnología de prueba de fallas para determinar si las alteraciones son momentáneas. Si hay alteraciones, el reconectador TripSaver II restablece el servicio eléctrico y evita que las alteraciones se conviertan en interrupciones del servicio prolongadas.

No solo nosotros opinamos esto. Hay empresas que ya implementaron el reconectador TripSaver II y obtuvieron resultados increíbles:

Alabama Power ahorró $15 570 en costos de operación y mantenimiento (O&M) en un año luego de reemplazar solo 20 fusibles laterales por reconectadores TripSaver II. Luego de una implementación más amplia, la cantidad promedio de interrupciones prolongadas de la empresa disminuyó de 2,1 por año a 0,47 en las líneas laterales protegidas por los reconectadores TripSaver II. Además, la empresa observó mejoras en los puntajes de SAIFI, una mejora del 70 %, y de SAIDI, una mejora del 57 %, en áreas del sistema donde se implementó el reconectador.
La empresa brasileña COPEL mejoró un 68,1 % su calificación de SAIDI con la implementación de un reconectador TripSaver II y redujo de la duración promedio de las interrupciones del servicio en 45 minutos. Gracias a la implementación del reconectador, COPEL cumplió rápidamente con las estrictas normas reglamentarias de rendimiento. Además, la implementación del reconectador permitió a la empresa evitar largos desplazamientos de camiones con cuadrillas, a veces esporádicos, a zonas rurales, y liberar al personal para otros servicios.

En otras palabras, el reconectador TripSaver II ofrece un retorno de la inversión tan alto, se integra tan fácilmente al sistema y repercute tanto en la satisfacción del cliente y el rendimiento del sistema que podríamos decir nuevamente que su implementación es la “decisión correcta”.

Anímese

Si desea modernizar y reforzar su red para hacer frente a las demandas de energía en constante crecimiento, tiene sentido comenzar por donde se puede obtener el mayor rendimiento, es decir, por las actualizaciones de las líneas laterales. Estas inversiones lo ayudarán a obtener buenos resultados y tomar impulso para implementar más actualizaciones, y producirán beneficios inmediatos y sustanciales tanto para las empresas como para los usuarios finales.


¿Busca la forma más sencilla de modernizar sus sistemas?

Póngase en contacto con nosotros para conocer las ventajas del Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II.

Especialista

Kumar Chandran

Fecha de Publicación

mayo 10, 2024