Un futuro sin interrupción del servicio cada vez más cercano
Back to TopSí, leyó bien. En S&C, imaginamos un futuro sin Interrupción del servicio.
Piense en lo que alguna vez se consideró extravagante y hoy es habitual:
• Viajes al espacio
• Chats de video
• El regreso de Billy Joel y el lanzamiento de música nueva
Nuestro objetivo es crear una red energética sin interrupciones del servicio que llegue a ser otro elemento habitual de la vida moderna; una red tan resistente que, cuando veamos apagones en películas viejas, tengamos que explicarles a los niños qué es un apagón, como hacemos ahora con los teléfonos móviles de pago.
La clave para lograr un futuro que sea extraordinario y resistente es cambiar la perspectiva actual. Debemos dejar de mantener y reparar los puntos conflictivos de las redes y centrarnos en soluciones holísticas que mejoren la resistencia de todo el sistema, desde las subestaciones más grandes hasta las líneas laterales más alejadas.
‘Quizás es cierto’: Los desafíos a los que se enfrentan las empresas de servicios son reales.
No ignoramos el hecho de que en la actualidad las empresas de servicios están sometidas a tanta presión que la idea de un futuro sin interrupción del servicio parece inalcanzable. Nuestros clientes se enfrentan a cargas cada más grandes:
- Sistemas viejos
- Aumento de las expectativas de los clientes
- Tasas de interés altas
- Tormentas más frecuentes
Debido a estas dificultades de la actualidad, es comprensible que muchas empresas de servicios se centren en el mantenimiento y la reparación cotidianos de la red, ya que no tienen tiempo para dedicarse a otra cosa. Incluso si son capaces de desarrollar un plan de modernización de la red, los reguladores se lo impiden antes de que puedan comenzar.
Es por eso que se necesita un cambio de perspectiva. Nosotros, como sector, nos centramos durante mucho tiempo en los árboles y no en el bosque. Realizamos reparaciones reactivas. Aplicamos soluciones de manera gradual en las áreas con problemas. Estas actividades consumen gran parte de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros recursos; por lo tanto, perdemos la capacidad de observar nuestro alrededor y hacer un inventario para descubrir lo que se podría lograr con un enfoque diferente.
Una ‘gran oportunidad’ para lograr una cobertura total: Un sistema de soluciones de resiliencia complementarias
Es como trabajar con ladrillos LEGO®. Cuando se construye con ladrillos LEGO, las posibilidades son tan infinitas como la imaginación, ya que todas las piezas están diseñadas para encajar entre sí.
![Fotografía de Mike Edmonds](/contentassets/1ee8e05e491342009080099dc41c1218/microsoftteams-image-10.png)
Necesitamos un enfoque global e integral para nuestras redes, el cual integre soluciones que sean específicas para cada área y que trabajen en conjunto a la perfección para ofrecer una cobertura completa y consistente.
Las soluciones deben complementarse mediante una coordinación y una automatización diseñadas con precisión para que funcionen igual de bien tanto fuera de la subestación como en la línea lateral más remota.
Es como trabajar con ladrillos LEGO®. Cuando se construye con ladrillos LEGO, las posibilidades son tan infinitas como la imaginación, ya que todas las piezas están diseñadas para encajar entre sí. Así es como S&C diseña productos. Todas nuestras soluciones encajan entre sí, lo que ofrece posibilidades de cobertura en todo el sistema.
Desde los dispositivos de transformación de alimentación, como el Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® y el Interruptor de Distribución Subterránea Vista®, hasta las revolucionarias soluciones para líneas laterales, como el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II y el Sistema de Restauración de Distribución Subterránea EdgeRestore®, cada solución aborda un desafío específico de la red y cada producto funciona en sintonía con los demás.
De este modo, todos los consumidores finales disfrutan del mismo nivel de resiliencia, tanto si se trata de una chica de la ciudad como de un jubilado rural.
La red avanza y las interrupciones del servicio desaparecen
¿Qué sucede cuando las empresas de servicios implementan soluciones integrales de modernización de red? No solo observan una disminución de apagones y una mejora en las cifras de SAIDI. Observan sistemas que se transforman de manera drástica y que ofrecen mayor resistencia y confiabilidad; observan un bosque próspero y no unos pocos árboles resistentes.
Luego, con una base sólida y resistente, disminuye la demanda de reparaciones reactivas y aumenta la posibilidad de concentrar nuestras inversiones y nuestra fuerza intelectual en el futuro.
Nos podemos preparar para las complejidades y los desafíos del futuro de la siguiente manera:
- Nos anticipamos al auge pendiente del crecimiento de la carga, desde más centros de datos hasta necesidades generalizadas de carga de vehículos eléctricos.
- Nos centramos en el suministro equitativo de electricidad en toda la red.
- Nos hacemos más fuertes frente a los continuos cambios climáticos catastróficos.
En última instancia, podemos lograr lo que en “The Longest Time” de Billy Joel parecía inimaginable pero que ahora está a nuestro alcance: un futuro completamente libre de interrupciones de servicio.
LEGO® es una marca comercial del grupo de empresas LEGO, que no patrocina, autoriza ni respalda este sitio.