Su centro de datos distribuye energía como una empresa de electricidad. Es hora de tratarlo como tal
Back to TopEl típico centro de datos actual es un complejo gigante, un campus responsable del movimiento incesante de un suministro enorme de información (y en constante crecimiento).
Para suministrar la magnitud de energía necesaria, un centro de datos moderno es responsable continuamente de:
- Distribuir la capacidad de la energía
- Balancear las cargas eléctricas
- Optimizar el tiempo de actividad crítico
En otras palabras, el típico centro de datos actual actúa y opera más como una empresa de electricidad que como un campus comercial convencional. Pero, al ver el diseño de distribución de energía de un centro de datos típico, no lo notaría.
Es hora de que eso cambie.
Pregunte: ¿Cómo diseñaría una empresa de electricidad?
Los sistemas de media tensión, centralizados y basados en interruptores automáticos (también conocidos como sistemas “metal-clad”) eran lo suficientemente robustos como para satisfacer las necesidades energéticas de los centros de datos antiguos.
Sin embargo, los centros de datos a hiperescala actuales no pueden depender de la tecnología de servidores del inicio de la era informática, que es, en esencia, lo que son los sistemas metal-clad.
En cambio, los centros de datos modernos adoptan configuraciones de sistemas que reflejan la forma en que las empresas de electricidad diseñan su red eléctrica principal, y no encontrará ni una sola empresa de electricidad que dependa de un diseño de metal-clad para distribuir la energía por toda su red de media tensión.
Los motivos son evidentes:
- Vulnerabilidad: Por definición, un sistema centralizado presenta un único punto de fallo que deja vulnerables las infraestructuras críticas. E incluso los componentes expuestos de forma temporal de un interruptor automático de circuito hacen que el equipo sea susceptible de sufrir daños por los elementos, incluidas las inundaciones.
- Escalabilidad: Si atiende a una clientela limitada y restringida, un sistema metal-clad puede ser adecuado. Pero, como sucede con las empresas de electricidad, los centros de datos necesitan tener la capacidad de expansión, a veces de forma inesperada y considerable y siempre con rapidez. Los sistemas metal-clad no están diseñados para soportar este tipo de escalabilidad flexible, ya sea que se trate de una empresa de servicios o de un centro de datos a hiperescala.
- Costo: Desde la compra inicial del equipo, la complejidad y el tiempo de instalación, hasta las cargas de mantenimiento y reparación, el costo de utilizar un sistema metal-clad para distribuir energía sería prohibitivamente alto para una empresa de servicios.
En lugar de forzar este sistema inadecuado, las empresas de servicios optan por un diseño distribuido de anillo mientras que maximiza el tiempo de actividad.
Acción: Implementación de un sistema similar al de una empresa de servicios
Los pasos para implementar un sistema distribuido de anillo son simples:
- Contratar a un experto. Necesitará a alguien que conozca tanto el mundo de las empresas de servicios como la industria de los centros de datos. La organización colaboradora también debe estar íntimamente familiarizada con la media tensión, ya que es la clase de tensión que va a suministrar.
- Diseñar su sistema. La organización experta debería ser capaz de ayudarlo a diseñar un concepto de un sistema distribuido de anillo capaz de aislar las fallas y redirigir la energía desde las fuentes de respaldo. Y este sistema debe ser lo suficientemente robusto como para satisfacer de forma adecuada las necesidades de energía de su centro de datos, tanto en la actualidad como en el futuro.
- Identificar el equipo apropiado. Querrá soluciones eléctricas que aprovechen al máximo el diseño de su sistema. En este caso, eso significa un interruptor de distribución subterránea. Estas soluciones están diseñadas para funcionar como el pilar fundamental de los sistemas distribuidos de media tensión, lo que aumenta la disponibilidad de energía y permite tener un mayor control de las operaciones.
- Elegir la mejor solución. El Interruptor de Distribución Subterránea Vista® de S&C es la solución de trabajo que puede impulsar la prosperidad en su diseño. Con sus capacidades de minimización de fallas y conmutación en anillo, el interruptor Vista puede aumentar el tiempo de actividad crítico. Y, gracias a su diseño compacto que ahorra espacio y a sus necesidades de mantenimiento mínimas, es el nuevo mejor amigo de los operadores de los centros de datos.
Puede parecer un gran cambio conceptual: de centralizado a distribuido, de interruptores automáticos de circuitos a interruptores de distribución, pero con el colaborador adecuado, la transición será fluida y resultará más útil a largo plazo.
Obtener los beneficios: Mayor tranquilidad y mejora en las ganancias
Este diseño de distribución eléctrica moderno es más que una necesidad: es un verdadero activo que impulsará las operaciones de su centro de datos en formas que antes no eran posibles.
Las ventajas de un sistema distribuido de anillo que utiliza un interruptor de distribución subterránea de media tensión se propagan por toda la organización y repercuten en las ganancias.
Estos beneficios incluyen:
- Una mejora en el tiempo de actividad: Con varios interruptores dispersos por el sistema, puede aislar las fallas solo en la zona afectada y redirigir la energía a las zonas circundantes para mantenerlas en línea.
- Más clientes satisfechos: Menos interrupciones y más tiempo de actividad para mantener felices a sus clientes. Además, ahora puede balancear y distribuir las cargas según sea necesario para satisfacer la demanda variable de los clientes, por lo que estos estarán aún más satisfechos.
- Reducción en los costos: Con una instalación sencilla y unas necesidades de mantenimiento mínimas, su sistema distribuido habilitado con interruptores reducirá sus costos operativos de inmediato. Y con las ventajas del balanceo de cargas del diseño del sistema, puede reducir los costos hundidos de la capacidad estancada.
- Mejora en la eficiencia del espacio: No es necesario ocupar el valioso espacio interior con enormes alineaciones de interruptores automáticos de circuitos de media tensión metal-clad. El interruptor de distribución subterránea tiene una huella de carbono pequeña y un perfil bajo, por lo que ocupa menos lugar. Si aloja su interruptor en el exterior, liberará por completo ese espacio interior para que pueda utilizarlo para generar ingresos.
- Mejores oportunidades de crecimiento: ¿Desea expandir su presencia? ¿Captar a nuevos clientes? ¿Incrementar la capacidad? Con un sistema distribuido, este tipo de escalado es sencillo y económico. Solo tiene que agregar un interruptor exterior de media tensión a su sistema actual y estará listo para funcionar sin tener que interrumpir sus operaciones continuas en interiores.
Si depende del diseño antiguo del sistema de distribución eléctrica de su centro de datos, su empresa tiene un problema energético. Pero si aplica el diseño que las empresas de servicios utilizan en sus redes principales para gestionar cargas complejas y contingencias, puede encaminar su centro de datos hacia una confiabilidad óptima, menos problemas y mayor rentabilidad.
Porque, seamos sinceros: No está en este negocio solo para ser un proveedor de servicios.