Además de llover, diluvia: reforzamos la red para hacer frente a las inundaciones

Back to Top

Birdsonadistributionlineinfloodedarea-blogsize.jpg

Las inundaciones de ahora ya no son como las antes. Incluso los estados de EE. UU. que históricamente experimentan sequías tienen un riesgo de inundaciones mucho mayor que en el pasado. Por ejemplo, las inundaciones de este año en California causaron una devastación generalizada, y se ha declarado área de desastre por inundaciones a casi todos los condados del estado en varias ocasiones. Con la llegada de la temporada de lluvias, es inevitable reflexionar sobre el impacto que tienen los fuertes aguaceros e inundaciones en nuestros clientes en la actualidad, y sobre la resiliencia necesaria de la red del futuro.

El cambio de los patrones climáticos está haciendo que las estaciones lluviosas sean más intensas, y se espera que aumenten en las próximas décadas. Estas lluvias torrenciales están provocando un número récord de llanuras aluviales, que aumentarán aproximadamente un 45 % de aquí a finales de siglo. Dado que la frecuencia, el alcance y la amenaza de las inundaciones aumentan cada año, la idea de una inundación de 100 años, antes ampliamente aceptada, ahora es un mito.

Por otra parte, son cada vez más las personas que viven en llanuras aluviales. Esto significa que el impacto de las inundaciones es generalizado, lo que crea enormes riesgos para muchas comunidades y para la economía. En promedio, el costo de los daños causados por una inundación se eleva a $48000 millones.

A la hora de invertir en la red, nuestros clientes tienen en cuenta el impacto del clima severo en la población, cada vez más numerosa, que vive y trabaja en estas áreas, no solo en la temporada de lluvias de este año, sino también en el futuro. Para mitigar estos problemas, muchas empresas de electricidad soterran más líneas y refuerzan las líneas subterráneas existentes en áreas donde las inundaciones son cada vez más frecuentes.

Ahora bien, aunque soterrar las líneas minimiza los riesgos provocados por las tormentas, los programas de refuerzo deben tener en cuenta el nivel de inundación al que se enfrentan estas infraestructuras. La amenaza de inundación varía según el lugar, como en las zonas urbanas, donde los equipos de distribución pueden estar en subsótanos. En cambio, en los lugares donde las inundaciones son frecuentes, es fundamental reforzar el equipo de interrupción.

Nuestro Interruptor de distribución subterránea Vista® proporciona a las empresas de electricidad una solución de interrupción y protección resistente que puede perdurar e incluso seguir suministrando energía a los clientes durante una inundación. Cada vez son más las empresas de electricidad que consideran cómo hacer frente a la próxima gran inundación en el territorio donde prestan sus servicios, por lo que invertir en equipos de interrupción con diseño resistente puede marcar la diferencia a la hora de mantener el suministro eléctrico o restablecerlo más rápidamente para los clientes tras los daños causados por las tormentas.

Ante las previsiones de tormentas más frecuentes y severas que provocarán un aumento de las inundaciones, es fundamental realizar inversiones que ayuden a proteger las piezas más vulnerables de la red eléctrica frente a las inundaciones futuras. Con el equipo de interrupción resistente y sumergible, las empresas de electricidad cuentan con una solución a largo plazo que les permitirá preparar la red para un futuro con lluvias extremas, sin importar qué tan fuertes sean.

Especialista

Kristin McInnis

Fecha de Publicación

abril 5, 2023