Maximizar las Inversiones en Fibra Hasta el Hogar para la Modernización de la Red

Back to Top

Halo-arched Cityscape

La cantidad de empresas de servicios públicos que invierten en redes de fibra óptica está aumentando, y las empresas están liderando el suministro de Internet de banda ancha en las zonas rurales de Estados Unidos. De hecho, más de 100 cooperativas eléctricas rurales se han embarcado en proyectos de fibra frente a solo un puñado de cooperativas hace una década atrás.

Esta tendencia está adquiriendo protagonismo gracias a las múltiples oportunidades de financiación disponibles para las empresas de servicios públicos. En especial, la Ley de Infraestructura y Empleo de 2022 deja de lado USD 65 mil millones de fondos para que las empresas de servicios públicos implementen redes de fibra óptica, además de USD 5 mil millones para evitar interrupciones del servicio y mejorar la resistencia de la red. De la financiación para evitar interrupciones del servicio y mejorar la resistencia de la red, un 30 % se ha destinado específicamente a las empresas de servicios públicos.

Esto significa que las empresas de servicios públicos se encuentran en la posición correcta para capitalizar estos incentivos y aprovechar su infraestructura para proporcionar un mayor acceso a la información y una energía fiable en todo el país. Algunas empresas incluso están estableciendo funciones independientes dentro de las compañías dedicadas a la implementación de la fibra, lo que supone la importancia de priorizar este trabajo en beneficio de los clientes que dependen de soluciones modernas y digitalizadas.

En lugar de tratar la fibra de manera independiente de las mejoras en la red, la fibra puede alimentar los esfuerzos de modernización de la red de los servicios públicos y servir de base para los dispositivos inteligentes. La fibra puede funcionar como el mecanismo de comunicación entre los dispositivos, lo que permite que el equipamiento responda de manera rápida y se solucione automáticamente si se produjera una falla. Los dispositivos listos para la fibra están disponibles para ayudar a que las empresas de servicios públicos hagan una transición fluida hacia una red inteligente y moderna.

Las redes de fibra óptica ofrecen comunicaciones rápidas que permiten mejorar los dispositivos de red inteligente, por lo que las empresas no necesitan instalar componentes externos ni crear redes de comunicación adicionales. Si bien las radios son una forma habitual de permitir la comunicación entre los dispositivos de red inteligente, la fibra reduce la cantidad de gestión diaria de una flota de dispositivos inteligentes y no se ve impedida por edificios o árboles que puedan obstruir las vías de comunicación de las radios.

La velocidad de la fibra permite que los dispositivos respondan de manera rápida cuando hayan tormentas. Con los dispositivos listos para la fibra, las empresas puede probar si las fallas son temporales y redirigir la energía cuando una falla sea permanente. A medida que las tormentas aumentan en cuanto a frecuencia y gravedad, la mejora de la resistencia de la red es mucho más importante.

Con las oportunidades de financiación al alcance de las empresas de servicios públicos, ahora es la oportunidad perfecta para que utilicen la fibra como base para la modernización de la red. El equipamiento listo para la fibra hace que los avances en la red sean aún más fáciles y permite que las empresas maximicen sus inversiones y mejoren la fiabilidad y la resistencia para los clientes de todo el país.

Especialista

Lea Maurer

Fecha de Publicación

agosto 31, 2022