La nueva fase del marco de la empresa británica aborda la descarbonización, el funcionamiento del sistema y la confiabilidad

Back to Top

Londres de noche

La segunda fase de un marco británico de regulación basado en el desempeño se centra en la inversión para mejorar la red del país, cumplir los desafíos asociados con la descarbonización y mejorar la confiabilidad. Es probable que se aplique un enfoque de inversión similar en otros países.

Las empresas de distribución de electricidad británicas presentaron archivos borradores con tarifas el 1 de julio para una segunda edición del Revenue through Incentives, Innovation, and Outputs (Ingresos a través de Incentivos, Innovación y Producción, RIIO-ED2). Se anticipa un gasto de £ 23.2 mil millones (US$ 32.2 mil millones) de 2023 a 2028, un 24 % de aumento en comparación con el gasto del RIIO-ED1. El pronóstico real aumenta el rango del 5 % para UK Power Networks en Londres y el sudeste al 53 % para Electricity Northwest.

Cambio en el foco de la compañía
El modelo RIIO-ED2 pone énfasis en la transición de empresas a roles de operadores de sistemas de distribución (DSO), en la capacidad creciente de la red y en la arquitectura cambiante de la red. Debido a la expectativa de que haya más de 8.5 millones de vehículos eléctricos nuevos en funcionamiento en 2028, a la electrificación de la calefacción y a una gran incorporación de recursos de energía distribuida, se espera que se duplique la inversión promedio en capacidad.

Todas las empresas británicas se pasarán a un rol de DSO para el RIIO-ED2. Esperan lograr un crecimiento rápido en los mercados y desarrollar las plataformas asociadas para los servicios de distribución complementarios. Este cambio es importante para administrar la red y para cumplir los requisitos de los clientes de manera asequible.

Enfoque en la innovación y la confiabilidad
Se propone un aumento significativo en los gastos relacionados con la innovación. En términos generales, estos fondos se utilizarían para reducir la vulnerabilidad del cliente, optimizar la gestión de recursos y las prácticas, y modernizar la red.

Se esperan mejoras en cuanto a la confiabilidad en el SAIFI y el SAIDI. Scottish and Southern Energy Networks y Electricity Northwest proponen reducir las métricas en un 20 %.

Se planifica una inversión colectiva de £100 millones para los clientes a los que se les presta un servicio más precario en la periferia de la red. UK Power Networks se comprometió a reducir las interrupciones del servicio momentáneas en un 10 % y a compensar a los clientes que experimentan 20 o más interrupciones del servicio momentáneas por año. Otras empresas tienen previsto mejorar la precisión y la consistencia de los informes de las interrupciones del servicio momentáneas.

El pronóstico de las mejoras
La descarbonización del transporte y la calefacción, junto con la incorporación de recursos de energía distribuida, están impulsando una inversión importante en la infraestructura de distribución eléctrica. Gran Bretaña va a la vanguardia con la incorporación de nuevas tecnologías y es probable que en otros países se incorporen de manera similar.

Las empresas deben lograr mejoras en la confiabilidad como una base clave para permitir una gran incorporación de recursos de energía distribuida. Los entes reguladores y las empresas están tomando medidas para ocuparse de las interrupciones del servicio momentáneas, las cuales son un problema en aumento para los clientes.

Especialista

Chris Watts

Fecha de Publicación

julio 13, 2021