El Mantenimiento es Clave: Desbloqueando las Micro-redes Exitosas para el Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos

Back to Top

Security Monitor

Las micro-redes se han convertido en una solución atractiva para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para cumplir con el incremento de los requerimientos de resilienia de la energía. Con la capacidad de operar autónomamente de la red de distribución, la incorporación de la infraestructura existente, y la integración de la tecnología de la seguridad cibernética, las micro-redes son la oportunidad perfecta para las entidades federales para hacer de las interrupciones una misión intimidante una cosa del pasado.

Existe solamente un problema: Las micro-redes desplegadas del Departamento de Defensa de antes,  a menudo han carecido de planes de mantenimiento a largo plazo esenciales en mantener operacional una micro-red avanzada.

Los operadores del sistema de estos proyectos tempranos no fallaron en anticipar la necesidad de actualizaciones regulares y el mantenimiento. Sin embargo, las micro-redes federales tempranas  fueron fundadas como proyectos demostrativos, lo que simplemente no asignó fondos para el mantenimiento del sistema. En estas etapas  tempranas de la implementación de las micro-redes, el enfoque estaba en el capital inicial Invertido y la planeación requería que la micro-red fuera desplegada, probada y operacional.

El capital sustancial invertido inicialmente en una micro-red puede ser desperdiciado justo unos cuantos años más tarde si a la micro-red no se le da mantenimiento, lo que simplemente no es posible si no se considera el mantenimiento a largo plazo al principio del proyecto. Afortunadamente, los modelos actuales de financiamiento de ahora dan cuenta del mantenimiento a través de toda la duración de la micro-red.

Conforme el equipo que orquesta los componentes de una micro-red, un fuerte entendimiento del mantenimiento del hardware, del software, y de la ciber-seguridad no es solamente importante sino que es esencial.

Una verificación anual del sistema puede ayudar a asegurar el éxito operativo  y a que se cumpla con los estándares de la ciber-seguridad que evolucionan. Estas verificaciones prueban las operaciones básicas del sistema y los aspectos de identidad que pueden requerir de un mantenimiento de seguimiento. Esto puede incluir la prueba de los controles de la micro-red; la actualización del hardware, de la memoria, de las comunicaciones; la mitigación de los insectos; y a llevar a cabo refrescantes  en el entrenamiento.

Si toda esta información parece abrumadora, tenga en cuenta en su memoria que solamente estamos considerando los controles. Imagínese en lo complicado en lo que se convierte este proceso una vez que incluya los activos de generación, las comunicaciones, la infraestructura de la red, y todas los demás componentes de la micro-red. El monitoreo de todo esto puede ser increíblemente voluminoso si no se desarrolla un plan, un financiamiento y una implementación tras la entrega del sistema.

La buena noticia es que ya existen numerosas soluciones disponibles para simplemente respaldar la micro-red. Los controles inteligentes de la micro-red pueden rastrear el desempeño del sistema a través del tiempo con la recopilación de datos visualizados a través de la interfaz del usuario. Esto proporciona que los operadores del sistema tengan una visión del comportamiento operativo, permitiéndoles analizar los datos y tomar decisiones importantes acerca del mantenimiento. Adicionalmente, una solución fácil y rápida disponible es utilizar la experiencia de su equipo de despliegue de micro-red para manejarle el mantenimiento de su sistema para usted.

En el lado más innovador del mantenimiento de la micro-red, la inteligencia artificial (AI) se está convirtiendo rápidamente en un camino realista para el mejoramiento de la eficiencia operativa en varias aplicaciones comerciales como el financiamiento y el cuidado de la salud. No es difícil anticipar el uso de la inteligencia artificial o el aprendizaje de la máquina para rastrear, predecir y visualizar el mantenimiento de la micro-red. De hecho, la mejor tecnología de control disponible ya implementa la inteligencia artificialaprovechando el conocimiento del comportamiento de la micro-red y traduciendo esta información al diseñar un nuevo sistema.  Lo hace reconociendo aspectos similares de micro-redes previas y automáticamente generando algoritmos aplicables de control para satisfacer una gran variedad de casos de uso y la funcionalidad deseada.

Ahora, imagine si estos avances podrían a menudo ofrecer la capacidad de ajustar cronogramas de mantenimiento dinámico, detectar comportamiento aberrante del equipo, y predecir la falla del sistema antes de que tengan la oportunidad de impactar la funcionalidad del sistema. En la esfera federal, esta capacidad podría ser un cambiador del juego mejorando más la garantía de la energía esencial para las operaciones del Departamento de Defensa.

¿Qué piensa usted que el futuro tiene para las micro-redes en el Departamento de Defensa y cómo la nueva tecnología puede revolucionar el complicado proceso del cuidado de la micro-red?

Especialista

Stephanie Pine

Fecha de Publicación

agosto 27, 2019