Operaciones de la Compañía Eléctrica: La Cadena de Bloqueo ¿Se Convertirá en el Nuevo Estándar para la Comercialización de la Energía?

Back to Top

Blockchain

Recientemente, un colega me preguntó si la industria de las compañías eléctricas adoptará la tecnología de la cadena de bloqueo. Mi colega sacó esto a colación debido a la reciente cobertura noticiosa alrededor de la cripto-moneda. Mi reacción fue, primero la tecnología necesaria para resolver un problema, así es que hablemos acerca del problema En 2008 durante la crisis financiera, $19.2 trillones de riqueza se evaporaron.

Las personas perdieron la confianza en las instituciones financieras. En agosto de ese año, nació el Bitcoin para resolver el problema de la confiabilidad. La cadena de bloqueo es una plataforma utilizada para habilitar la cripto-moneda. La cadena de bloqueo es un mecanismo de confianza ya que los datos son administrados por múltiples fiemas descentralizadas. Hoy en día, las transacciones de datos confían en las firmas digitales que a su vez dependen de una llave asimétrica de criptografía, que a su vez confía en un factor de confianza común en la fuente que verifica el desempeña.  La cadena de bloqueo es acerca de la confianza, no es confianza, ya que permite la contabilidad y la visibilidad de los datos por cualquiera que se encuentre involucrado en la transacción.

Wal-Mart utiliza la tecnología de la Cadena de Bloqueo para rastrear productos para su retiro por seguridad.

La Cadena de Bloqueo también permite la provisión de datos. Por ejemplo, si hubiera una preocupación por algún alimento inseguro, Wal-Mart tendría una visión de la cadena de suministro para identificar la fuente del problema. Es como operar las Muñecas Rusas que están llenas de datos.

Así que ¿cual es el problema que resolvería la tecnología de la Cadena de Bloqueo a las compañías eléctricas? La respuesta involucra a la energía transactiva. Los Estados Unidos se están convirtiendo en una nación en la que los clientes están instalando generación detrás de los medidores, y quieren ser capaces de utilizar a la compañía eléctrica como una plataforma para vender su energía. El intento de la energía transactiva sería tener “contratos inteligentes” donde los clientes de las compañías eléctricas tuvieran acceso a un mercado al mayoreo.

Otros casos de uso potencial de la tecnología de la Cadena de Bloqueo para la industria de la energía eléctrica incluiría el comercio de la energía eléctrica al mayoreo, la administración de los recursos de la energía de distribución transactiva (comercio de la energía par a par), el rastreo de emisiones, la administración de datos de energía, y el cumplimiento de las regulaciones.

Hoy en día la tecnología de la Cadena de Bloqueo se está moviendo más rápido que el cambio regulatorio. Como resultado, hace falta un marco de regulación para la Cadena de Bloqueo para facilitar la energía transactiva. Hoy, se requiere una licencia para vender en el mercado cliente a cliente o consumidor a mayorista. El rastreo y la comercialización de los certificados de la energía renovable requieren de un sistema de rastreo aprobado. La Cadena de Bloqueo NO está aprobada. Las regulaciones hoy en día  no se enfocan en la Cadena de Bloqueo ya que es vista como una tecnología muy lejana para el futuro. La primera experiencia formal de la Cadena de Bloqueo en los Estados Unidos se abrió el 16 de julio de 2018 en Arizona e incluye el Internet de Cosas, la  energía transactiva y la seguridad cibernética.

Para contestar la pregunta de mis colegas, tomará un tiempo antes de que las compañías eléctricas adopten la Cadena de Bloqueo. Algunas compañías eléctricas están empezando a pilotearla, como la NS Energy, pero los modelos de negocios deben estar mejor definidos  y el marco regulatorio aún debe ser desarrollado antes de que la Cadena de Bloqueo pueda realizar progresos mayores para su utilizada en las compañías eléctricas.

Estará interesado en conocer sus pensamientos en cómo su compañía eléctrica podría beneficiarse con la tecnología de la cadena de bloqueo en la sección Comentarios abajo.

Especialista

Erik Svanholm

Fecha de Publicación

noviembre 30, 2018