¿Aún Tiene Operaciones Molestas con sus Fusibles? Examine el Diseño de su Eslabón Fusible
Back to TopEn un reciente tema de blog, describí como pueden las compañías eléctricas eliminar las operaciones molestas de un eslabón fusible simplemente realizando tres tareas básicas. Si después de realizar estas tareas aún continúan ocurriendo las operaciones molestas de los eslabones fusibles en su sistema, es tiempo de ver el diseño de los eslabones fusibles utilizados. Las características de las Curvas Características de Tiempo Corriente (TCC) de los eslabones fusibles inapropiadamente diseñados pueden cambiar con el tiempo, causando que los eslabones fusibles operen cuando no deben operar y por lo tanto, causando una operación molesta. Los gastos de operación y mantenimiento pueden aumentar rápidamente al tener que reemplazar los eslabones fusibles para encargarse de estas operaciones molestas.
Para eliminar el gasto de la operación molesta innecesaria, la solución es utilizar un eslabón fusible que no cambie sus características TCC con el tiempo. Aquí entran en juego tres aspectos principales del diseño para hacer que los eslabones fusibles no cambien sus características TCC con el tiempo. Ello involucra el material del elemento fusible, la forma del elemento, y la manera en la que el elemento fusible está sujeto al resto de los componentes del eslabón fusible. Repasemos cada uno a continuación:
Lo primero es el material del elemento. Los elementos de los eslabones fusibles de mejor desempeño están hechos de plata de alto contenido. La plata no cambia sus características físicas hasta que llega al 90% de su capacidad de calentamiento. Además, la plata se funde a una temperatura más alta. Esto habilita al elemento del eslabón fusible a permanecer intacto, aun cuando lleve corrientes de carga cercanas a su tiempo de fusión.
Si se utiliza otro metal que no sea la plata, como el cobre o el estaño, las características físicas del elemento del eslabón fusible son susceptibles al cambio más fácilmente cuando el eslabón fusible está llevando corrientes cercanas a su tiempo de fusión. Un cambio en las características físicas del elemento del eslabón fusible puede causar un cambio en la curva TCC del eslabón fusible, causando que el eslabón fusible opere innecesariamente.
El siguiente aspecto es la forma del elemento. Los eslabones fusibles, cuando se encuentran en servicio, llevan corrientes de carga que fluctúan en una base regular. Estas fluctuaciones de la corriente de carga tendrán una tensión mecánica en el elemento del eslabón fusible. Un elemento de eslabón fusible bobinado helicoidalmente asegurará que estas tensiones mecánicas no dañen el elemento. Un elemento recto no puede manejar dichas tensiones mecánicas y eventualmente se dañará causando un cambio en las características TCC.
El último aspecto es asegurarse que haya conexiones fuertes entre los varios componentes del eslabón fusible. La soldadura es un proceso comúnmente utilizado para realizar conexiones eléctricas. La desventaja es que la soldadura se fusiona a una baja temperatura y no se puede aplicar pareja. El calor creado por las corrientes de carga normales llevadas por el eslabón fusible puede comprometer una conexión eléctrica con soldadura. Esto puede causar que el elemento se parta, causando una operación molesta. Las conexiones formadas utilizando presión mecánica en los cuatro lados, también conocida como troquelado, eliminan este problema.
Se deberán seleccionar eslabones fusibles que permanezcan intactos – físicamente y en términos de las características de las curvas TCC – en el curso de su uso. Estos eslabones fusibles solamente deberán operar para corrientes de falla y no para corrientes de carga normales. Esto no ocurrirá con un elemento de cobre o de estaño, un pedazo de cable recto, o un elemento conectado utilizando soldadura. Ocurrirá con un elemento de plata bobinado helicoidalmente que utiliza conexiones troqueladas en lugar de soldadura.
Utilizar eslabones fusibles que cumplan con estos aspectos, además de realizar las tres tareas básicasque describí en mi anterior tema de blog, deberá asegurarle que sus eslabones fusibles operarán solamente cuando son impulsados por una corriente de falla, por lo tanto, salvando potencialmente los millones de su compañía eléctricade la reducción de los viajes de camiones con cuadrillas.
Me interesaría conocer sus ideas acerca de las mejores formas de evitar las operaciones molestas de los eslabones fusibles en la sección de Comentarios abajo.