Algunos Tips para Evitar Muchas Molestas Operaciones de Fusibles
Back to TopVirtualmente todas las compañías eléctricas se han enfrentado a la frustración de que un eslabón fusible de distribución en un alimentador de una compañía eléctrica se queme sin ninguna razón aparente. La resultante interrupción es consumidora de tiempo y costosa de reparar, y puede llevar al descontento de los clientes.
Muchas personas creen que las molestas operaciones de eslabones fusibles son de alguna manera causadas por un pobre diseño o un ensamble descuidado. Y mientras que existen diferencias significativas entre los fabricantes en el diseño y la calidad de sus eslabones fusibles de distribución, las compañías eléctricas pueden eliminar muchas molestas interrupciones simplemente realizando tres tareas básicas:
Apretar completamente la cabeza del botón removible del eslabón fusible. Si no se aprieta la cabeza del botón al máximo y la terminal superior no está saliendo en el centro, no habrá una buena transferencia de corriente de la tapa del tubo portafusible hacia el eslabón fusible. Esto es debido a que la corriente fluirá a través de los hilos de la terminal superior, lo cual no es bueno. Para una adecuada transferencia de corriente, asegúrese que la corriente está fluyendo en el curso apropiado a través de la sólida terminal superior del eslabón fusible.
Apretar completamente la tapa del tubo portafusible. En este caso, apretar la tapa manualmente no la cortará; tendrá que ir nuevamente a su caja de herramientas y tomar una llave inglesa.
Apretar completamente el eslabón fusible dentro de la varilla reductora de arcos. Esto aplica si el tubo portafusible está así equipado.
Si cualquiera de las tres tareas anteriores no se realiza apropiadamente, se puede crear una unión de una carga de corriente de alta resistencia o “punto peligroso”. En las pruebas significativas que hemos realizado utilizando una cámara infrarroja, las fotografías resultantes muestran como, cuando las tareas anteriormente mencionadas no son llevadas a cabo apropiadamente, los fusibles se pueden calentar. El exceso de calor causará que el eslabón fusible se comporte como si estuviera muy precargado, lo cual resultará en un dramático cambio en la curva de fusión mínima del eslabón fusible. Bajo estas condiciones, una corriente transitoria que normalmente no afectaría al eslabón fusible causará que éste se queme inesperadamente.
Puede ocurrir una avalancha térmica virtualmente en cualquier aplicación del eslabón fusible; es más común en los fusibles de ramales y especialmente en los fusibles del banco de capacitores debido a que las corrientes continuas son más altas en estas aplicaciones de lo que lo son en las aplicaciones para fusibles de transformadores.
Un poco de tiempo extra y atención a los detalles aplicada a la instalación de los eslabones fusibles pueden minimizar mucho las molestas interrupciones causadas por las operaciones inapropiadas de los eslabones fusibles.
Estaría interesado en saber si usted ha tenido algunas operaciones molestas con los eslabones fusibles y si la aplicación de las tareas anteriormente sugeridas le ayudaron a evitar futuras molestas interrupciones relacionadas con los eslabones fusibles.