Desafío del cliente

Reconocida por su Escuela de ingeniería, la Universidad de São Paulo en São Carlos es una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de Brasil, con más de 7000 estudiantes y 1700 empleados. El sitio de São Carlos es el campus más nuevo de la universidad y se diseñó para que la red eléctrica y su equipo de apoyo sean subterráneos. Cualquier acceso desde la superficie debía ser discreto.

La creciente población de estudiantes y personal de la escuela dio lugar a una mayor demanda de energía eléctrica confiable y tanto los factores estéticos como los técnicos cobraron importancia a medida que la universidad buscaba soluciones. En última instancia, la universidad necesitaba una red de media tensión eficiente, segura y confiable, respaldada por equipos que requirieran poco mantenimiento, ya que la escuela contaba con un servicio de electricistas limitado.

S&C y sus equipos gozan de un gran reconocimiento en Brasil. Con el estándar de alta calidad del Interruptor Vista, podemos garantizar que la universidad dispone de una red más segura y confiable, al mismo tiempo que preserva la estética del campus.
profile picture

Solución de S&C

Hersa Engenharia, la empresa de ingeniería responsable del proyecto, contrató a S&C Electric Company para ayudar a cumplir con los requisitos de equipamiento de la universidad. En el pasado, S&C suministró a la escuela diversos equipos eléctricos, incluidos los interruptores Omni-Rupter® y el Interruptor de Distribución Subterránea Vista. También, Hersa buscó aprovechar la experiencia de S&C en las necesidades actuales de la red eléctrica.

El Interruptor de Distribución Subterránea Vista de S&C le proporciona a la Universidad de São Paulo una solución de distribución de media tensión y perfil bajo.

Un Interruptor de Distribución Subterránea Vista® está siendo instalado en un pedestal de concreto en primer plano. El interior metálico sellado de la unidad está a la vista y la carcasa verde que la cubrirá descansa sobre un palé de madera en el césped del fondo. La unidad tiene nueve boquillas sobresalientes cubiertos por tapas amarillas. Su base descansa sobre una cavidad en el pedestal de concreto y bajo ella hay otra cavidad con una profundidad desconocida.

Instalación inicial del interruptor Vista en el campus de São Carlos de la Universidad de São Paulo.

S&C identificó el Interruptor de Distribución Subterránea Vista de estilo pedestal de 15 kV como la mejor solución para satisfacer los requisitos de la universidad debido a su perfil bajo e instalación sencilla. El interruptor Vista ocupa poco espacio y su depósito sellado y sumergible es resistente a la contaminación y la corrosión.

Durante la instalación, S&C realizó una capacitación de un día para todos los electricistas de la universidad, en el que les enseñó a operar y mantener el nuevo interruptor. En la capacitación se repasaron las normas de seguridad, se dieron instrucciones acerca de las características operativas y se explicaron las principales ventajas de utilizar redes subterráneas en todo el campus. La capacitación ayudó a perfilar las necesidades cotidianas de funcionamiento y de mantenimiento futuro.

Resultados

El Interruptor de Distribución Subterránea Vista se ajustó a todos los requisitos del proyecto, incluido el requisito de mantener un perfil bajo. Además, S&C entregó el interruptor Vista en 90 días, lo que permitió a Hersa cumplir el ajustado plazo de instalación de la universidad. El interruptor ayuda a la universidad a reducir los costos operativos porque requiere menos tiempo y mano de obra para su funcionamiento y mantenimiento que los equipos convencionales de distribución subterránea.

La unidad del interruptor Vista instalada por completo, con su caja verde oscuro con la marca S&C, se encuentra en su pedestal de concreto en primer plano. La evidencia del trabajo de instalación se encuentra presente, lo que incluye un palé de madera vacío en el fondo de la imagen, tierra recién removida alrededor del pedestal de concreto y materiales dispersos por el césped. En el fondo se observa una línea de árboles, una fila de vehículos estacionados y una calle.

Instalación completa del Interruptor de Distribución Subterránea Vista.