Dos por uno: Cómo una solución de resiliencia puede aumentar también la confiabilidad
Back to Top¿Recuerda cuando el principal objetivo de las empresas de servicios era suministrar energía segura, confiable y rentable?
No fue hace tanto.
Pero, con la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos recientes, surgió con rapidez otra expectativa. Hoy en día, las empresas de servicios se centran en la resiliencia.
Un informe reciente muestra que las empresas de servicios de EE. UU. planifican de forma activa mejorar la resiliencia de la red para unos 130 millones de personas, es decir, el 39 % de la población del país. Se trata de un nuevo enfoque que resulta oportuno y necesario.
Sin embargo, como industria no podemos olvidar nuestro énfasis en la confiabilidad para los días despejados. La mejor opción es buscar soluciones que puedan abordar tanto la resiliencia como la confiabilidad al mismo tiempo, soluciones que puedan ofrecer a las empresas y a las partes interesadas un retorno de la inversión casi increíble.
Para lograr esto, las empresas de servicios pueden aplicar los siguientes pasos:
Paso 1: adoptar la misión de la resiliencia
La industria se inclina hacia la resiliencia por buenos motivos:
... la clase de oferta dos por uno que es demasiado buena como para dejarla pasar.

- Una red que envejece con rapidez
- Tormentas más severas y más frecuentes
- Mayores expectativas de los clientes
Entonces, los objetivos de confiabilidad se mantienen. (Es decir: mantener un suministro de energía constante para que las infraestructuras críticas, las empresas y las vidas de las personas puedan seguir en funcionamiento).
Pero los objetivos de resiliencia son cada vez más importantes. (Es decir: mantener el suministro de energía incluso durante tormentas de gran intensidad o, al menos, reestablecerlo con rapidez).
Una diferencia sutil, pero perceptible.
Paso 2: reconocer que la búsqueda de la resiliencia se logra a través de la confiabilidad
Estamos en plena temporada de tormentas, pero los objetivos de modernización de la red no cambian, sin importar el clima o la época del año:
- Evitar que los problemas momentáneos se conviertan en interrupciones del servicio prolongadas.
- Prevenir las interrupciones del servicio generalizadas mediante el aislamiento de las fallas permanentes.
- Suministrar energía de forma continua a los hogares, las empresas y las infraestructuras críticas, sin importar lo que suceda.
Esta superposición de los objetivos ilustra la importancia de centrarse en la resiliencia: Si el objetivo es ofrecer resiliencia en los días tormentosos, el camino lo llevará a proporcionar confiabilidad incluso en los días despejados.
Es como una oferta de dos por uno.
Paso 3: encontrar el punto con mayor retorno de la inversión en su red
Aunque una red resistente y sin interrupción del servicio puede parecer un objetivo ambicioso, se puede comenzar por centrarse en áreas específicas de la red que proporcionen lo siguiente:
- El número máximo de prevención de interrupciones del servicio
- Resultados inmediatos
- Mejoras comprobables y cuantificables
- Un alto retorno de la inversión
Teniendo esto en consideración, las líneas laterales aéreas son el mejor lugar para comenzar. Los motivos:
- Tiene muchas millas de líneas laterales y algunas son muy largas. El circuito de distribución promedio tiene 21 líneas laterales, muchas más líneas que comprenden muchas más millas que las líneas de alimentación. Y, si una de estas líneas experimenta un problema, puede ser un proceso (a veces muy) largo para solucionarlo.
- Las líneas laterales aéreas son la parte más expuesta de la red. Ubicadas en los barrios residenciales o a lo largo de carreteras rurales, estas líneas son muy vulnerables frente a la fauna y el follaje.
- La vulnerabilidad de las líneas laterales conduce a muchas interrupciones del servicio. Para decirlo de forma simple, la cantidad y la extensión de las líneas laterales, además de su vulnerabilidad pueden suponer un cambio drástico en las métricas.
- Aquí, la mayoría de las alteraciones son temporales. De hecho, el 80 % o más de las alteraciones que provocan interrupciones del servicio en las líneas laterales aéreas son temporales.
- Por lo que tiene una gran oportunidad de conseguir grandes cifras de prevención de interrupciones del servicio. Una solución que combine resiliencia y confiabilidad en una línea lateral puede evitar que este 80 % de alteraciones temporales deriven en interrupciones del servicio permanentes.
- Y esos grandes números se ven reflejados de inmediato. Dos tendencias hacen que este impacto inmediato sea importante: el empeoramiento de las tormentas y el cambio de las prioridades. Estas tormentas traen aparejadas alteraciones más frecuentes de las líneas laterales, lo que significa oportunidades más numerosas y frecuentes de retorno de la inversión de los dispositivos. Y con el giro de la industria hacia la resiliencia, evitar las interrupciones del servicio por tormentas atrae mucha atención positiva.
Paso 4: identificar una solución que afronte estos dos desafíos
El reconectador de instalación en la base del cortacircuito TripSaver® II de S&C ofrece los beneficios dos por uno que las líneas laterales aéreas tanto necesitan.
- Sus capacidades de reconexión automatizadas previenen que las fallas temporales ocasionen interrupciones del servicio permanentes.
-
- Ofrece resiliencia frente a las ramas que se mueven durante una tormenta y tocan las líneas por unos instantes.
-
- Ofrece confiabilidad durante los días soleados cuando los animalitos eligen el lugar equivocado para merodear.
- Brinda protección frente a las interrupciones del servicio generales al aislar las fallas permanentes solo en el tramo de la red afectada.
-
- Ofrece resiliencia frente a las ramas afectadas por las ventiscas que caen sobre las líneas.
-
- Ofrece confiabilidad durante los días de verano donde cualquier cosa puede suceder, como accidentes automovilísticos o incidentes en una construcción que pueden inutilizar los tramos de línea.
Cuando se persigue con determinación la resiliencia, se consigue la confiabilidad sobre la marcha. De cierto modo, un reconectador como el reconectador TripSaver II es como comprar una oferta de dos por uno que brinda beneficios inmediatos y tangibles para la parte más vulnerable de la red. Esa es la clase de oferta dos por uno que es demasiado buena como para dejarla pasar.