¿La segmentación se torna complicada? Podemos ayudar
Back to TopLas personas de la industria de empresas de electricidad con la que he hablado este verano, por lo general, se centran en un aspecto clave de su trabajo: los objetivos de segmentación.
Y tiene sentido. Estos objetivos son una pieza importante de los planes de modernización de la red de muchas empresas de electricidad, y la presión para cumplirlos puede ser agobiante.
Pero tenemos buenas noticias: aunque los objetivos de segmentación sean más exigentes, S&C tiene justo la solución que necesita para simplificar la segmentación y alcanzar los objetivos de su empresa de electricidad de forma fácil y rápida.
La realidad es que los objetivos de segmentación mejoran la resiliencia
We have a lot of complexities to deal with, but segmentation doesn’t have to be one of them.
Hay una buena razón por la que las empresas de electricidad quieren segmentar sus alimentadores en secciones más pequeñas: más segmentación significa más resiliencia contra las tormentas, menos clientes sin electricidad y una recuperación más rápida.
Esta es la historia a grandes rasgos. Si profundizamos un poco más, las cosas se ponen más interesantes.
Cuando llega el mal clima, las ventajas de la segmentación se manifiestan en tres plazos:
- Los primeros segundos: la rama de un árbol cae y derriba una sección de la línea de alimentación. Si la línea es radial, la segmentación puede aislar la falla para que solo pierdan electricidad los clientes de la sección afectada y las secciones que se encuentran aguas abajo. Si la línea es de anillo, los dispositivos automatizados aíslan rápidamente la falla solo en la sección afectada y restablecen el suministro en todos los segmentos circundantes en cuestión de segundos.
- Las primeras horas: los despachadores pueden utilizar los datos de los dispositivos para tomar decisiones informadas al cambiar las cargas para restablecer el suministro a más clientes. Las líneas segmentadas en muchas secciones con muchos dispositivos ofrecen a los operadores más capacidad para ejecutar tareas de seccionamiento.
- Los primeros días: cuando los equipos trabajan tras una tormenta, la segmentación puede ayudarlos a localizar las zonas problemáticas con mayor rapidez. Si una rama cae en algún lugar de una línea no segmentada de cinco millas de longitud, puede llevar un tiempo localizarla, pero, si cae en un segmento de 500 yardas, el tiempo de localización se acorta de manera considerable. Y cuanto antes localice el personal un problema, antes podrá resolverlo y restablecer la electricidad.
Estos son los resultados finales de toda esta mayor capacidad de reacción a través de la segmentación: clientes más satisfechos y un ahorro potencial de millones de dólares.
Es complicado: ¿por qué los reconectadores convencionales no son la respuesta?
Hoy en día, las empresas de electricidad suelen intentar conseguir tan solo 400 o 500 clientes por segmento. Pero si intenta alcanzar este nivel de segmentación utilizando únicamente reconectadores convencionales, es probable que se encuentre con cierta complejidad.
- Los engaños de TCC:debido a que los reconectadores convencionales tienen curvas TCC anchas, los dispositivos se superponen y se descoordinan si se colocan demasiados en serie. Para evitar este problema, los ingenieros de las empresas de electricidad se ven obligados a crear una lógica excesivamente complicada.
- Los problemas de los interruptores: para evitar el problema de las TCC, muchas empresas de electricidad configuran sus reconectadores para que actúen como interruptores, de ese modo, simplifican los dispositivos con un código escrito de forma exclusiva para que ya no se interrumpan los fallos. Esto a menudo resulta contraproducente y puede provocar aún más interrupciones del servicio.
El simplificador: un interruptor de falla automatizado ultrapotente
Hay una solución que puede simplificar estos retos de segmentación: un interruptor de falla automatizado.
Si recién comienza a conseguir sus objetivos de segmentación, este dispositivo resuelve las complejidades debido a lo siguiente:
- tiene curvas TCC delgadas;
- no requiere lógica personalizada (¡no hay que escribir código!);
- elimina la necesidad de comunicación;
- se coordina fácilmente con los dispositivos de red existentes, incluso con dispositivos de distintos fabricantes.
Vea este video para ver cómo funciona.
Si cree que ha llegado al máximo en sus capacidades de segmentación, este mismo dispositivo lo ayuda a ir aún más lejos:
- trabaje junto y entre reconectadores existentes, incluso con dispositivos de diferentes fabricantes
- permita una segmentación ilimitada
Sí, leyó bien: “segmentación ilimitada”. Vea este video para comprobar cómo es posible.
El Interruptor de falla del Restaurador por pulso IntelliRupter® de S&C’ es el más robusto del mercado. Es un dispositivo todo en uno que le permite lograr sus objetivos de segmentación de alimentadores a la vez que mejora tanto la confiabilidad como la resiliencia a tormentas de su red.
En nuestro sector, tenemos que enfrentar muchas complejidades, pero la segmentación no tiene por qué ser una de ellas. Por lo tanto, evite complicaciones mediante la implementación de la solución que lo ayudará a alcanzar sus objetivos de segmentación de forma fácil y sencilla.